This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732:用于ADC原始数据迁移的AM2732+AWR2243 OOB2243 OOB演示EDMA触发器

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243, AM2732, AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1100476/am2732-am2732-awr2243-oob-demo-edma-trigger-for-adc-raw-data-migration

部件号:AM2732
主题中讨论的其它部件:AWR2243,, AWR2944

各位专家,您好

在 MCuplus SDK 4.2 0.2 的AM2732+AWR2243 OOB2243 OOB演示中,

当AM2732处理器获得 chirp数据时, 它将触发ADC原始数据传输的EDMA,以便HWA处理该数据。 但我不清楚这份电子数据管理系统是如何触发的。

我们没有ADC缓冲器来生成ADC捕获完成 事件以触发EDMA,就像我们在AWR2944中所做的那样。

您能否详细说明或指出EDMA如何触发的代码?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ken:

          在AM2732+AWR2243演2243演示中,我们使用AWR2243中的内存CSI2中断或通过LVDS流模式将ADC数据输入到HWA中。 因此,无需EDMA即可将ADC数据引入HWA内存。 您可以参考TRM中的CI2参考以更好地了解它。

         如果您有任何疑问,请告诉我。

    谢谢,此致,

    Akshay。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。

    如果未启用LVDS串流,HWA的M0和M1将设置为 CSIA RX的乒乓球缓冲区,因此不需要EDMA,设备将自动维护和刷新乒乓球缓冲区,对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,绝对正确!Ken!

    如果您有任何疑问,请告知我们。

    谢谢,此致,

    Akshay。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Akshay

    感谢您的帮助!