请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:sysconfig 我正在将sysconfig 1.11 .0+2225与MCU_plus_SDK_am64x_08_02_00_28配合使用。 速度非常慢,请单击按钮,然后等待30秒或更长时间。 Windows和Linux上的行为相同。 当项目定义了多个GPIO时,似乎是关联,如Examples/INDUSTRIAL_comms/iolink_master_dema/am64x-EVM-/r5fss0-0_FreeRTOS/Example.syscfg