This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] sysconfig: sysconfig非常缓慢

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1098805/sysconfig-sysconfig-extremely-slow

部件号:sysconfig

我正在将sysconfig 1.11 .0+2225与MCU_plus_SDK_am64x_08_02_00_28配合使用。  速度非常慢,请单击按钮,然后等待30秒或更长时间。  Windows和Linux上的行为相同。  当项目定义了多个GPIO时,似乎是关联,如Examples/INDUSTRIAL_comms/iolink_master_dema/am64x-EVM-/r5fss0-0_FreeRTOS/Example.syscfg   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很抱歉回复延迟。

    我将 iolink_master_demo项目导入到CCS中,并打开了该项目的syscfg文件。 我也可以看到令人痛苦的表现。 我将与syscfg专家讨论,看看是否可以进行任何优化性能的操作。

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我为此提交了一个错误。 跟踪链接: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-1.0826万

    谢谢

    KI