This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732:awr2243 openCfg 期间未处理的异步事件

Guru**** 2609925 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1121413/am2732-unhandled-async-event-during-awr2243-opencfg

器件型号:AM2732
主题中讨论的其他器件:AWR2243

您好!  

   我们正在开发 am273x 演示。 SDK 版本为 MMWAVE_Mcuplus_SDK_04_02_00_03。

通过调用 MMWave_open()打开毫米波模块后 ,SoC 从 awr2243接收异步 msgid,日志如下所示:

       

  我的问题是 AsyncSB:0x5、应该发生在这里吗? 如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否确认您使用的是 AWR2243 ES1.0还是 ES1.1、因为这两个版本的启动顺序稍有不同。

     旧版 MCU+SDK 4.2.0.2的行为是否不同?

    此致、

    Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、,我已确认我们使用的是 AWR2243 ES1.1。 我还没有在版本4.2.0.2上进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、这两个异步事件是预期的事件、但只有在应用程序代码中未处理的事件。

    但是、您是否发现应用程序最终功能有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应用程序的最终功能似乎正常。 那么、这两个事件在引导期间仅发生一次、我们可以忽略它们吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以在启动期间跳过它。

    但请确保检查要通过的所有启动状态。

    MMWL_asyncEventHandler(){

    案例 RL_DEV_AE_MSS_BOOTERRSTATUS_SB:

    mmwl_bMssBootErrStatus = 1U;
    /*检查要通过/失败的测试的所有状态*/
    //(rlMssBootErrStatus_t *) PAYLOAD->powerUpStatus1、powerUpStatus2、bootTestStatus1和 bootTestStatus2