主题中讨论的其他器件:AWR2243
您好!
我们正在开发 am273x 演示。 SDK 版本为 MMWAVE_Mcuplus_SDK_04_02_00_03。
通过调用 MMWave_open()打开毫米波模块后 ,SoC 从 awr2243接收异步 msgid,日志如下所示:

我的问题是 AsyncSB:0x5、应该发生在这里吗? 如何解决?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
是的、您可以在启动期间跳过它。
但请确保检查要通过的所有启动状态。
MMWL_asyncEventHandler(){
…
案例 RL_DEV_AE_MSS_BOOTERRSTATUS_SB:
{
mmwl_bMssBootErrStatus = 1U;
/*检查要通过/失败的测试的所有状态*/
//(rlMssBootErrStatus_t *) PAYLOAD->powerUpStatus1、powerUpStatus2、bootTestStatus1和 bootTestStatus2
}