主题中讨论的其他器件:TM4C123、
您好!
我想将16MHz VCXO 模块与定制的 tm4c123板配合使用。
目前、我有一个16MHz 50ppm 的 abracon 振荡器、如下所示:

VCXO 或 TCXO 具有 LVDS 版本、可提供以下组合输出:

如何将外部振荡器连接到 tm4c123ghpm。
此致、
C.A.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想将16MHz VCXO 模块与定制的 tm4c123板配合使用。
目前、我有一个16MHz 50ppm 的 abracon 振荡器、如下所示:

VCXO 或 TCXO 具有 LVDS 版本、可提供以下组合输出:

如何将外部振荡器连接到 tm4c123ghpm。
此致、
C.A.
您好 C.A.
有关将晶体振荡器连接到 TM4C123x MCU 的详细信息、请查看我们的系统设计指南的第3.7节: https://www.ti.com/lit/pdf/spma059
此致、
Ralph Jacobi
TM4C123GH6PM 数据表显示一个单端振荡器应该被连接至 OSC0输入。 第 1.3.4.2节系统控制和时钟具有:
[引用]主振荡器(MOSC):通过两种方式之一实现频率精确的时钟源:外部单端时钟源连接到 OSC0输入引脚、或外部晶体连接到 OSC0输入和 OSC1输出引脚。[/引用]
表24-18. 主振荡器输入特性具有以下关于单端时钟源的特性: