This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:使用外部 VCXO 或 TCXO 代替16MHz 晶体

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1123277/tm4c123gh6pm-using-external-vcxo-or-tcxo-instead-of-the-16mhz-crystal

器件型号:TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件:TM4C123

您好!

我想将16MHz VCXO 模块与定制的 tm4c123板配合使用。

目前、我有一个16MHz 50ppm 的 abracon 振荡器、如下所示:

VCXO 或 TCXO 具有 LVDS 版本、可提供以下组合输出:

如何将外部振荡器连接到 tm4c123ghpm。

此致、

C.A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 C.A.

    有关将晶体振荡器连接到 TM4C123x MCU 的详细信息、请查看我们的系统设计指南的第3.7节: https://www.ti.com/lit/pdf/spma059

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、

    我已经查看了系统设计指南和数据表、这些是关于将晶体连接到 MCU、它们构成晶体振荡器。

    但是、连接一个提供脉冲或差分脉冲的外部发生器呢?

    此致、

    C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="91011" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1123277/tm4c123gh6pm -使用外部 VCXO 或 TCXO 代替16MHz-crystic/4165888生成器、但引用外部脉冲数或如何连接外部脉冲?]

     TM4C123GH6PM 数据表显示一个单端振荡器应该被连接至 OSC0输入。 第 1.3.4.2节系统控制和时钟具有:

    [引用]主振荡器(MOSC):通过两种方式之一实现频率精确的时钟源:外部单端时钟源连接到 OSC0输入引脚、或外部晶体连接到 OSC0输入和 OSC1输出引脚。[/引用]

    表24-18. 主振荡器输入特性具有以下关于单端时钟源的特性:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 C.A.

    正如切斯特所指出的、这是可能的。 系统设计指南还注意到:

    可以使用外部振荡器等单端时钟源来驱动主振荡器电路的 OSC0输入。 有关输入规格、请参阅器件的数据表。 使用单端时钟源时、OSC1管脚应保持未连接状态、GNDX2 (如果存在)应接地。

    此致、

    Ralph Jacobi