This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:是否可以将 AM2434代码配置为在外部闪存中运行?

Guru**** 2416410 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1120256/am2434-can-am2434-code-be-configured-to-run-in-external-flash

器件型号:AM2434

没有足够的 MSRAM 空间、我想将代码放置在外部闪存中以运行。

AM2434是否支持它?

Step1:修改 linker.cmd 并将程序位置调整为外部闪存。

调试错误消息:

通过 SBL 引导加载程序启动、启动失败:

我的问题是:  

AM2434代码能否配置为在外部闪存中运行?

需要如何配置 MPU 以支持外部闪存调试?

非常感谢你的帮助。