没有足够的 MSRAM 空间、我想将代码放置在外部闪存中以运行。
AM2434是否支持它?
Step1:修改 linker.cmd 并将程序位置调整为外部闪存。

调试错误消息:

通过 SBL 引导加载程序启动、启动失败:

我的问题是:
AM2434代码能否配置为在外部闪存中运行?
需要如何配置 MPU 以支持外部闪存调试?
非常感谢你的帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Lin:
是的、AM243x 支持 XIP、我们提供了展示它的参考示例。
请参阅以下内容。
AM243x MCU+ SDK:XIP 基准(TI.com)
AM243x MCU+ SDK:启用 XIP 或就地执行(TI.com)
此致、
Prasad
您好!
如 XIP 用户指南(AM243x MCU+ SDK:启用 XIP 或就地执行(TI.com))的"调试 XIP 应用"部分所述、启用 XIP 时无法使用 CCS 进行调试。
有关使用 CCS 进行调试的建议、请参阅本节。