请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:AM623您好、先生、
我们正在寻找具有以下接口的微处理器:
1.以太网端口- 2 (1Gbps 速度)
2.USB 端口-1 (OTG 端口)
3. Wifi 模块- 1.
4、UART - 2个端口
5.无加热问题
支持裸机编码。
请推荐一些微处理器。
此致、
RAM
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.