This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我们正在寻找具有1Gbps 速率的微处理器双以太网端口?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: AM623

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1117934/we-are-looking-for-microprocessor-dual-ethernet-ports-with-1gbps

主题中讨论的其他器件:AM623

您好、先生、

我们正在寻找具有以下接口的微处理器:

1.以太网端口- 2 (1Gbps 速度)

2.USB 端口-1 (OTG 端口)

3. Wifi 模块- 1.

4、UART - 2个端口

5.无加热问题

支持裸机编码。

请推荐一些微处理器。

此致、

RAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 RAM、

    请在 TI.com 上查看新产品系列 AM623。 这应满足您对具有上述功能的小型、低功耗 MPU 的需求。  

    TI SDK 目前支持 Linux、适用于 A 内核上的 MPU。 在 A53内核上需要裸机的应用用例是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、妈妈、

    根据最终用户要求、仅用于与以太网模块通信的裸机代码未提供操作系统要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请答复。