This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCU-PLUS-SDK-AM243X:访问闪存 API

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1118078/mcu-plus-sdk-am243x-accessing-flash-api

器件型号:MCU-PLUS-SDK-AM243X
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

专家您好!

我对闪存 API 有疑问。  
使用诸如 flash_io 的示例工程、我成功地读取并写入闪存。
但是、当尝试在空工程中使用闪存 API (更新了 SysConfig)时、例如:

----------------------------------------------------

#include
#include "ti_drivers_config.h"
#include "ti_board_config.h"
#include

void empty_main (void *args)

int32_t status;
FLASH_Handle 句柄;
uint8_t 偏移;
uint32_t buffer[100];

drivers_open();
/*打开具有 OSPI 实例作为输入的闪存驱动程序*/
Board_driversOpen();

STATUS = Flash_Read (handle、offset、buffer、100);

----------------------------------------------------

CCS 产生错误

未定义           第一个参考
符号             文件中
------              --------
FLASH_Close ./syscfg/ti_board_open_close.o
FLASH_open ./syscfg/ti_board_open_close.o
FLASH_READ ./empty.o

这看起来 CLANG 无法找到闪存驱动程序。  
即使我从 ospi_flash_io 示例复制代码、也会发生这种情况。
除了将闪存添加到 SysConfig 并包含上面代码中提到的库之外,是否还有任何其他必要的更改来调用空项目中的 API?

感谢您的建议、祝您愉快!

Dominik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    Flash_open ()在 MCU_PLUS_SDK_am243x_08_03_00_18\source\board\flash\flash.c 中定义 确保 board.am243x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib 已链接到您的项目。

    此致、

    Ming