Thread 中讨论的其他器件:SysConfig
专家您好!
我对闪存 API 有疑问。
使用诸如 flash_io 的示例工程、我成功地读取并写入闪存。
但是、当尝试在空工程中使用闪存 API (更新了 SysConfig)时、例如:
----------------------------------------------------
#include
#include "ti_drivers_config.h"
#include "ti_board_config.h"
#include
void empty_main (void *args)
{
int32_t status;
FLASH_Handle 句柄;
uint8_t 偏移;
uint32_t buffer[100];
drivers_open();
/*打开具有 OSPI 实例作为输入的闪存驱动程序*/
Board_driversOpen();
STATUS = Flash_Read (handle、offset、buffer、100);
----------------------------------------------------
CCS 产生错误
未定义 第一个参考
符号 文件中
------ --------
FLASH_Close ./syscfg/ti_board_open_close.o
FLASH_open ./syscfg/ti_board_open_close.o
FLASH_READ ./empty.o
这看起来 CLANG 无法找到闪存驱动程序。
即使我从 ospi_flash_io 示例复制代码、也会发生这种情况。
除了将闪存添加到 SysConfig 并包含上面代码中提到的库之外,是否还有任何其他必要的更改来调用空项目中的 API?
感谢您的建议、祝您愉快!
Dominik