请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2434 尊敬的香榭丽舍
我的客户发现 'uint32_t'类型正在将'uint64_t'类型 的函数参数传递给 SDK 库函数。 这是可以的吗?
他们发现由 syscfg 生成的 SOC_ModuleClockFrequency 结构的成员'clkRate'类型为'unit32_t'、但它通过了 SDK 中 SOC_moduleSetClockFrequency 的'unit64_t'类型'clkRate'。
请查看以下内容并澄清这一点吗?
SoC_ModuleClockFrequency 结构定义、SOC_ModuleClockFrequency 结构的成员'gSockModuleClockFrequency'定义

2.使用 gSockModuleClockFrequency 参数调用 SOC_modulesSetClockFrequency 函数。

SoC_modulesSetClockFrequency

谢谢、此致、
SI