请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C1294NCPDT 您好!
请告诉我哪个文档包含 TM4C1294NCPDT 和 XDS110之间的连接图。
感谢您的合作。
Astro
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
请告诉我哪个文档包含 TM4C1294NCPDT 和 XDS110之间的连接图。
感谢您的合作。
Astro
您好!
请参阅 XDS110用户指南。
您好、Charles
使用 CTI-20连接器时、能否在下面调试 CTI20和 TM4C1294NCPT 之间的连接?
----
例如) CTI20 - TM4C1294NCPT
・PIN2 (TRSTn)-引脚70 (RST)
・Ω 引脚7 (TDO/SWO)-引脚97 (TDO)
・Ω 引脚3 (TDI)-引脚98 (TDI)
μ・引脚1 (SWDIO/TMS)-引脚99 (TMS)
・Ω 引脚11 (SWCLK/TCK)-引脚100 (TCK)
・Ω 引脚5 (VTREF)-引脚39 (VDD)
・Ω 引脚8、12、16 - TM4C1294NCPT GND
除了上述以外、CTI20上的 μ※引脚未连接
----
谢谢、
Astro
您好!
是的、我看不到问题。 有关 通过 TM4C129 JTAG 接口进行调试的信息、另请参阅此应用手册。 http://www.ti.com/lit/an/spma075/spma075.pdf