This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:TM4C1294NCPDT 和 XDS110的连接

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1105534/tm4c1294ncpdt-connection-of-tm4c1294ncpdt-and-xds110

器件型号:TM4C1294NCPDT

您好!  

请告诉我哪个文档包含 TM4C1294NCPDT 和 XDS110之间的连接图。

感谢您的合作。

Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

     请参阅 XDS110用户指南。  

    https://www.ti.com/lit/pdf/sprui94

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles

    使用 CTI-20连接器时、能否在下面调试 CTI20和 TM4C1294NCPT 之间的连接?
    ----
    例如) CTI20 - TM4C1294NCPT

    ・PIN2 (TRSTn)-引脚70 (RST)
    ・Ω 引脚7 (TDO/SWO)-引脚97 (TDO)
    ・Ω 引脚3 (TDI)-引脚98 (TDI)
    μ・引脚1 (SWDIO/TMS)-引脚99 (TMS)
    ・Ω 引脚11 (SWCLK/TCK)-引脚100 (TCK)
    ・Ω 引脚5 (VTREF)-引脚39 (VDD)
    ・Ω 引脚8、12、16 - TM4C1294NCPT GND
     除了上述以外、CTI20上的 μ※引脚未连接
    ----

    谢谢、

    Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     是的、我看不到问题。 有关 通过 TM4C129 JTAG 接口进行调试的信息、另请参阅此应用手册。 http://www.ti.com/lit/an/spma075/spma075.pdf