This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:程序在 printf()函数中挂起

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1105169/tms570lc4357-program-hangs-in-printf-function

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

我有一个在 FreeRTOS v9上运行的 Hercules 安全开发套件。 我使用的是 Code Composer Studio v11和 HALCoGen v4。
我的程序在 printf()中挂起。 SCI 工作正常。 我包含了 stdio.h 库。 构建代码时不会出现任何问题。 由于我对这个平台很陌生、我肯定会错过一些东西。

下面给出了一个测试代码片段

#include "FreeRTOS.h"
#include "os_task.h"
#include "HL_sci.h"
#include "HL_het.h"
#include "HL_gio.h"
#include "stdio.h"
#include "HL_sys_common.h"

#define UART sciREG1
#define LENGTH 18

xTaskHandle xTas1kHandle, xTask2Handle;
uint8 TEXT[LENGTH] = {'B', 'u', 't', 't', 'o', 'n', ' ', 'i', 's', ' ', 'p', 'r', 'e', 's', 's', 'e', 'd', ' '};

void consolePrint(sciBASE_t *sci, uint8 *text, uint32 length){
    while(length--){
        while((sci->FLR & 0x4) == 4);
        sciSendByte(sci, *text++);
    }

}

void vTask1(void *pvParameters){
    for(;;){
        gioSetBit(hetPORT1, 0, (gioGetBit(hetPORT1, 0)^1));
        printf("Hello World\n\r"); //code hangs here
        vTaskDelay(100);
    }
}

void vTask2(void *pvParameters){
    for(;;){
        if((gioGetBit(gioPORTA, 7) == 0)){
        consolePrint(UART, &TEXT[0], LENGTH);
        vTaskDelay(100);
        }
    }
}

int main(void)
{
    sciInit();
    gioSetDirection(hetPORT1, 0xFFFFFFFF);
    gioSetDirection(gioPORTA, 0x00000000);

    if (xTaskCreate(vTask2, "Task 2", configMINIMAL_STACK_SIZE, NULL, 1, &xTask2Handle) != pdTRUE){
        while(1);
    }

    if (xTaskCreate(vTask1, "Task 1", configMINIMAL_STACK_SIZE, NULL, 1, &xTas1kHandle) != pdTRUE){
        consolePrint(UART, &TEXT[0], LENGTH);
    }

    vTaskStartScheduler();
    while(1);

    return 0;
}

有人能帮我解决这个问题吗? 任何建议均可获得采纳。

谢谢你。

此致
Ua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、UA、

    printf()采用较大的堆栈,请 从 HALCoGen GUI 调整 STACKSIZE:

    HalCoGen->RAM->UserStack

    您可以更改 sys_core.asm 中手动定义的堆栈大小:

    _coreInitStackPointer_

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="45190" URL"~μ C/support/microcontrollers/arm-based microcontrollers-group/arm -based-microcontrollers/f/arm -based-microcontrollers-forum/1105169/tms570lc4357-program-hang-In-printf-function/4094780#4094780"] coreInitStack_[quote_pinter]

    感谢王杰的回复。 但它没有解决这个问题。

    案例1


        .def     _coreInitStackPointer_
        .asmfunc
    
    _coreInitStackPointer_
    
            cps   #17
            ldr   sp,       fiqSp
            cps   #18
            ldr   sp,       irqSp
            cps   #19
            ldr   sp,       svcSp
            cps   #23
            ldr   sp,       abortSp
            cps   #27
            ldr   sp,       undefSp
            cps   #31
            ldr   sp,       userSp
            bx    lr
    
    userSp  .word 0x08000000+0x00000900
    svcSp   .word 0x08000000+0x00000900+0x00000100
    fiqSp   .word 0x08000000+0x00000900+0x00000100+0x00000100
    irqSp   .word 0x08000000+0x00000900+0x00000100+0x00000100+0x00000100
    abortSp .word 0x08000000+0x00000900+0x00000100+0x00000100+0x00000100+0x00000100
    undefSp .word 0x08000000+0x00000900+0x00000100+0x00000100+0x00000100+0x00000100+0x00000100
    
        .endasmfunc


    情况2.

        .def     _coreInitStackPointer_
        .asmfunc
    
    _coreInitStackPointer_
    
            cps   #17
            ldr   sp,       fiqSp
            cps   #18
            ldr   sp,       irqSp
            cps   #19
            ldr   sp,       svcSp
            cps   #23
            ldr   sp,       abortSp
            cps   #27
            ldr   sp,       undefSp
            cps   #31
            ldr   sp,       userSp
            bx    lr
    
    userSp  .word 0x08000000+0x00050000
    svcSp   .word 0x08000000+0x00050000+0x00000100
    fiqSp   .word 0x08000000+0x00050000+0x00000100+0x00000100
    irqSp   .word 0x08000000+0x00050000+0x00000100+0x00000100+0x00000100
    abortSp .word 0x08000000+0x00050000+0x00000100+0x00000100+0x00000100+0x00000100
    undefSp .word 0x08000000+0x00050000+0x00000100+0x00000100+0x00000100+0x00000100+0x00000100
    
        .endasmfunc

    在这两种情况下,程序都在 printf()中挂起。

    谢谢你。

    此致
    Ua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的差。  请使用 Chester 的方法来增加任务1的堆栈大小。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1105167/tms570lc4357-arm-based-microcontrollers-forum