This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:未链接 SysConfig 生成的文件

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1127422/am2434-the-generated-files-of-sysconfig-were-not-linked

器件型号:AM2434
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

尊敬的香榭丽舍

我的客户发现 SysConfig 生成的文件未按如下方式链接。

您能告诉我他们如何链接这些生成的文件吗?

他们想要的是生成的文件链接如下。

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,

    您能不能一次让客户进行"重建项目"。 这将清除"Debug"文件夹并在"Generated Source/SYSCFG"下生成 syscfg 文件、您应该在其中看到链接的文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是否仍需要此支持? 如果没有、我们可以关闭此 TT?