Thread 中讨论的其他器件:SysConfig
大家好、
我的客户在下面询问了有关 SysConfig 的两个问题。
- 关于 SysConfig、MMCSD 设置 (请参阅图像)、我认为每个引脚的引脚方向由端子唯一定义。 为什么每个引脚的 Rx 复选框都是可选的?
- "MMC1_CMD"是输出信号、但我可以手动选中 RX 复选框。
- "MMC1_DAT[3:0]"是双向信号、但我可以手动取消选中 RX 复选框。
- 修复了"MMC1_SDCD"的 RX 复选框。
- "MMC1_CLK"是输出信号、但我不能取消选中 Rx 复选框。 因为它是灰色的并固定要检查的。

- 关于 SysConfig、Enet (CPSW)设置(请参阅下图)我们将使用 RMII1_*信号,而不使用 RMII2_*信号。 在这种情况下、 以下内容是否正确?
- 禁用 Mac 端口1复选框:未选中
- 禁用 Mac 端口2复选框:已选中
- (我有这个问题是因为我选中了“禁用 Mac Port2”复选框和 RMII2_*信号复选框,但没有发生错误。)

此致、
Mari Tsunoda