This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:SysConfig

Guru**** 2349010 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1120731/am2432-sysconfig

器件型号:AM2432
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

大家好、

我的客户在下面询问了有关 SysConfig 的两个问题。

  1. 关于 SysConfig、MMCSD 设置 (请参阅图像)、我认为每个引脚的引脚方向由端子唯一定义。 为什么每个引脚的 Rx 复选框都是可选的?
    1. "MMC1_CMD"是输出信号、但我可以手动选中 RX 复选框。
    2. "MMC1_DAT[3:0]"是双向信号、但我可以手动取消选中 RX 复选框。
    3. 修复了"MMC1_SDCD"的 RX 复选框。
    4. "MMC1_CLK"是输出信号、但我不能取消选中 Rx 复选框。 因为它是灰色的并固定要检查的。
  2. 关于 SysConfig、Enet (CPSW)设置(请参阅下图)我们将使用 RMII1_*信号,而不使用 RMII2_*信号。 在这种情况下、 以下内容是否正确?
    1. 禁用 Mac 端口1复选框:未选中
    2. 禁用 Mac 端口2复选框:已选中
    3. (我有这个问题是因为我选中了“禁用 Mac Port2”复选框和 RMII2_*信号复选框,但没有发生错误。)

此致、

Mari Tsunoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mari、

    让我来向您介绍 EOD 的响应。

    谢谢、此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aakash、您好!

    谢谢。 期待更新。

    最棒的

    Mari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aakash、您好!

    我们明天会与客户会面、因此、如果我能在今天结束前收到回复、那将会很好。

    最棒的

    Mari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mari、

    关于您的第二个问题:

    是的、配置正确。

    此外、应用程序还使用禁用 Mac 端口参数选择性地禁用一个 Mac 端口、因为对于 CPSW3G、默认情况下、两个外部 Mac 端口都启用。 引脚复用配置和禁用 Mac 端口不会耦合在一起、因此您不会看到任何错误。

    如果您需要有关 Enet (CPSW)设置的任何信息、请告诉我

    我有以下几个问题:

    1.您使用的是 am243 EVM/LP 还是任何定制板?

    2.如果定制板您正在使用哪种 PHY?

    此致

    Nilabh A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nilabh、

    感谢您的回复。 我将告诉他们他们他们的配置是正确的。

    他们使用的是定制板。 我将必须向他们再次核实他们使用的 PHY。

    最棒的

    Mari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mari、

    关于问题1、

    引脚的默认配置是直接来自器件数据、而不是 SDK 配置。 在设备数据中、这些标记为只读、因此显示为灰色复选框。 我的猜测最好是方向和上拉下拉值通常与引脚相关、而不是多路复用功能。 该焊盘将由多个引脚共享、例如 MMC1_DAT0将具有 GPIO 引脚、或同一 padmux 中也有 UART 外设。 因此、只要对所选多路复用器的功能没有暗示(在本例中为 MMC1_DAT0)、我就认为引脚方向无关紧要。 我将再次澄清这一点、并在周一之前回复您。
    但我可以确认 SDK 中默认提供的配置经过测试、可用于 MMC1。

    此致、
    Anand M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    感谢您的回答。

    如果默认情况下、灰色复选框是器件数据、那么无论 MMC1_CLK 信号是输出信号、它都是为 Rx 固定的、我仍然感到困惑。 您能为我详细介绍一下吗?

    此致、

    Mari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    对此进行了任何更新?

    此致、

    Mari Tsunoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mari、

    正如我在回答中提到的、我的猜测最好是、当一个焊盘用作 GPIO 时、方向最重要。 将 MMC1_CLK 的引脚固定为 Rx 可能是 deviceData 中的一个错误。 但是、用户可以尝试编辑 MMCSD 驱动程序的 syscfg 文件以使其可选、并尝试使用 Tx 方向。 我也不知道为什么它会灰显、如果它是无关的。 如果硬件应用程序/SoC 数据团队的人员对此发表评论、会更好。 同时、我可以尝试一些有关这方面的实验、然后返回给您。

    此致、
    Anand M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mari/Anand、

    我 与硬件应用进行了讨论、需要对此进行修复。 我们将研究解决方法、感谢您指出。 我们将在 MCU+ SDK 和 deviceData 中执行此修复。

    此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aakash、您好!

    感谢您的回复。 我会告诉他们这是一个需要解决的问题。

    关于 MMCSD 配置、他们应该对当前的固定复选框做什么? 是否可以将其保持原样?

    此外、我是否可以仅检查 MMCSD 的配置以了解它们提到的设置(与固定复选框无关)?

    1. "MMC1_CMD"是输出信号、 因此 RX 复选框应保持未选中状态。
    2. "MMC1_DAT[3:0]" 应该已选中 RX 框。

    此致、

    Mari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,玛丽

    [引用 userid="499871" URL"~μ C/support/microcontrollers/arm-based microcontrollers-group/arm -based-microcontrollers/f/arm based-microcontrollers-forume/1120731/am2432-sysconfig/4170135#4170135"]"MMC1_CMD"是输出信号、 因此 RX 复选框应保持未选中状态。[/quote

    是的

    [~用户名="499871" URL"μ C/support/microcontrollers/arm-based microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1120731/am2432-sysconfig/4170135#4170135"]"MMC1_DAT[3:0]" 应该已选中"RX 框。

    是的

    此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aakash、您好!

    此修复程序是否会在下一个 MCU+SDK 版本中实施?

    最棒的

    Mari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mari、

    我不认为这是 MCU+ SDK 的修复方法。 它可能会在下一个 SysConfig 版本中修复。

     此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aakash、您好!

    谢谢。 您是否碰巧知道下一个 SysConfig 版本将是什么时候? 此外、是否有针对固定复选框的权变措施? 他们是否必须手动更改 SysConfig 文件的代码?

    此致、

    Mari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      将是您对此问题的完美答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    您能告诉我下一个 SysConfig 版本是什么时候?

    此致、

    Mari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aakash、您好!

    谢谢、现在他们已经手动更改了相关的复选框。

    此致、

    Mari