This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:连接至目标时出错(错误- 613 @0x0)

Guru**** 651100 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1126987/msp432e401y-error-connecting-to-the-target-error---613-0x0

器件型号:MSP432E401Y

我们使用 MSP432E401Y 控制器开发了定制 PCB。 但是、在对控制器进行编程时

使用 XDS110调试探针时、会出现类似的错误  

在目标配置选项卡中单击“测试连接”后:

[开始:德州仪器 XDS110 USB 调试探针]

执行以下命令:

%CCS_base/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -S 完整性

[结果]

---- [打印电路板配置路径名]---------------

C:\Users\bel\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\

   ccs1000\0\0\BrdDat\testBoard.dat

---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

此实用程序已选择100或510类产品。

此实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。

库构建日期为"2020年2月13日"。

库构建时间为'18:30:11'。

库软件包版本为'9.1.0.00001'。

库组件版本为'35.0.0'。

控制器不使用可编程 FPGA。

控制器的版本号为'5'(0x00000005)。

控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。

此实用程序将尝试重置控制器以进入 SWD 模式。

---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------

此仿真器不会创建复位日志文件。

---- [执行 SWD 模式完整性测试]-----

此测试将读取 IDCODE 寄存器1次。

IDCODE 寄存器的值为0x2ba01477。

SWD 模式完整性测试成功。

[结束:德州仪器 XDS110 USB 调试探针]。

PCB JTAG 原理图详细信息:  

帮助我解决问题。

谢谢你。  

此致

Kalyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kalyan、

    您是否尝试将代码下载到 E401 Lanuchpad? 对吧?

    您将 TMS TCK TDO TDI 连接到您的新板中、但无法通过 JTAG 下载映像、对吧?

    我认为您可以检查以下项目:

    • MCU 的强大功能
    • 焊接
    • 可能可以尝试使用 SWD

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnson、

    感谢您的回答。

     

    [~ userid="404787" URL"/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1126987/msp432e401y-error-connecting-to the -target-error--613-0x0/4181541 #4181541?]是否尝试将 Lanuchpad 代码下载到 Launchpad? 确定正确吗?[/引述]

    我下载到另一个具有相同微控制器的定制板中的相同代码。 已正确下载。

    [引用 userid="404787" URL"~μ C/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1126987/msp432e401y-error-connecting-to the -target-error---613-0x0/4181541 #4181541?]您无法通过 TDO 引脚将新的 TDI/TCK 映像连接到 TDI[TM 板、但无法通过 TDI]

    是的、这就是问题所在。

    [~ userid="404787" URL"/support/microcontrollers/arm-based microcontrollers-group/arm -based-microcontrollers/f/arm based-microcontrollers-forume/1126987/msp432e401y-error-connecting-to the -target-error-----613-0x0/4181541 #4181541541 "]

    检查以下项目:

    • MCU 的强大功能
    • 焊接
    • 可能可以尝试使用 SWD
    [/报价]

    MCU 电源已验证、正常。

    已验证导通性。

    在 SWD 模式下尝试过、但下载不会发生。

    谢谢你。

    此致

    Kalyan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kalyan、

    您能帮您共享电路板的硬件连接吗? 和 sch?

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    请仔细查看设置和原理图。

     测试设置:

    PCB:

    谢谢你。

    此致

    Kalyan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kalyan、

    我查看了您的原理图、我认为应该可以。  

    所有电路板上都会出现此问题? 您是否已检查 XDS110引脚图是否与您的板连接器匹配?

    谢谢!

    最棒的酒店

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnson、  

    [引用 userid="404787" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1126987/msp432e401y-error-connecting-to the -target-error---613-0x0/4184271#4184271#4184271'所有此问题发生在主板中?]

    是的、在所有电路板中、错误都是相同的。  

    [引用 userid="404787" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1126987/msp432e401y-error-connecting-to-target-error--613-0x0/4184271#4184110]如果您的插件与您的插件匹配、请查看报价单/ DS4110]

    验证了 XDS110引脚图、它是正确的。  

    谢谢。  

    此致

    Kalyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kalyan、

    看起来很陌生、您能帮您捕获 DAD 板和 Good 板的 JTAG 或 SWD 波形吗?

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnson、  

    [~引语 userid="404787" URL"/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1126987/msp432e401y-error-connecting-to the -target-error---613-0x0/4184629#4184629#4184629#4184629]

    最初在电路板上、

    Y1的第3个引脚、  

    Y2的第2个引脚至 C38、Y2的第3个和第4个引脚为 NC。  

    稍后、我使用跳线将 Y1的第3个引脚连接到 GND、Y2的第2个和第4个引脚连接到 GND、然后连接到 GND  

    Y2的第3个引脚至 C38。 您可以在 PCB 图片上看到这一点。  

    [引用 userid="404787" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1126987/msp432e401y-error-connecting-to the -target-error---613-0x0/4184629#4184629#4184629]可以引用 JTAG 或 SWD 板的有效波形、以便捕获 JTAG 或 SWD 板[?]

    好的。  

    谢谢。  

    此致  

    Kalyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaylan、

    我检查 E401 Lanuchpad 的晶体、#1和#3是输入和输出。

    谢谢!

    此致

    Johnson