我们使用 MSP432E401Y 控制器开发了定制 PCB。 但是、在对控制器进行编程时
使用 XDS110调试探针时、会出现类似的错误
在目标配置选项卡中单击“测试连接”后:
[开始:德州仪器 XDS110 USB 调试探针]
执行以下命令:
%CCS_base/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -S 完整性
[结果]
---- [打印电路板配置路径名]---------------
C:\Users\bel\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\
ccs1000\0\0\BrdDat\testBoard.dat
---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------
此实用程序已选择100或510类产品。
此实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。
库构建日期为"2020年2月13日"。
库构建时间为'18:30:11'。
库软件包版本为'9.1.0.00001'。
库组件版本为'35.0.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为'5'(0x00000005)。
控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
此实用程序将尝试重置控制器以进入 SWD 模式。
---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------
此仿真器不会创建复位日志文件。
---- [执行 SWD 模式完整性测试]-----
此测试将读取 IDCODE 寄存器1次。
IDCODE 寄存器的值为0x2ba01477。
SWD 模式完整性测试成功。
[结束:德州仪器 XDS110 USB 调试探针]。
PCB JTAG 原理图详细信息:
帮助我解决问题。
谢谢你。
此致
Kalyan