This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM243:AM2434 GPIO 延迟

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1122969/lp-am243-am2434-gpio-latency

器件型号:LP-AM243
主题中讨论的其他器件:AM2434

您好专家、

  我修改 了 GPIO_LED_BLINK 演示代码、以测量将 GPIO 从高电平设置为低电平或从低电平设置为高电平的延迟。 我的代码很简单。

1、不使用器件驱动程序直接操控寄存器。

2. 通过添加一个可无限执行切换的函数将代码放入 TCMA。

void __attribute__((section ("GPIO_toggle")) toggle_GPIO1_8 (void)

while (1)

* GPIO1_8_SET_ADDRESS = GPIO1_8_MASK;
* GPIO1_8_CLEAR_ADDRESS = GPIO1_8_MASK;

链接器命令文件

第{
GPIO_toggle:palign (8)
}> R5F_TCMA

3.将构建环境设置为释放模式,并将优化级别更改为快速。

4.编程到器件并进行测量。

附件是我的项目文件。 我使用 SDK 8.3

e2e.ti.com/.../gpio1_5F00_8_5F00_toggle_5F00_am243x_2D00_lp.zip

以下是测量结果。

根据测量结果、切换 GPIO 的延迟为184ns、但来自数据表。

最小脉冲可以是3.6ns + 8ns * 0.975 FICLK = 500MHz /4 =125MHz = 8ns。

间隙很大、我是否可以通过使用 GPIO 模块切换 GPIO 来知道这个典型值?   

我们如何获得数据表结果?

此致

Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、

    您能否共享同一个用例? 您还可以使用 PRU 来切换 GPIO,而不是 R5内核吗?

    谢谢、此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aakash、

       我们知道 PRU 可以对切换 GPIO 进行快速响应。 目的是了解从 R5F 写入 GPIO 设置/输出寄存器到信号实际变化电平的延迟。  客户需要了解限制。 我认为这不是不合理的要求。  

    AM2434 R5F 的运行速度@800MHz 1.25ns、GPIO FCLK 为125MHz 8ns。  CPU 向 GPIO 信号变化写入 GPIO 设置寄存器的184ns 结果是否合理?   

    此致

    Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈曾、您好!

    切换功能不在 TCM 中。 请检查您的地图文件。 您可以尝试修复该问题并重试吗?

    此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿克桑

       我已仔细验证测试代码。 编译器选项会导致问题。 我将优化级别更改为"无"。 代码现在被放置到 TCMA 中。

    但是、结果与原始结果几乎相同。

    这不会让我感到意外。  这是一个非常简单的测试程序、它仅切换 GPIO。 指令缓存后、它们不会成为缓存之外的受扰对象。 只要高速缓存始终命中、性能就应该与将它们放入 TCMA 相同。

    GPIO 延迟如此长有何理想原因? FAST 编译器选项为什么会忽略代码段分配?

    此致

    Andre  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、

    我想它来自 GPIO 输出。 您能否 使用 DPL 函数:CycleCounterP_getCount32来测量* GPIO1_8_SET_ADDRESS = GPIO1_8_MASK 的执行时间。

    实际上、您所获得的范围捕获已得到某种程度的确认、 ** GPIO1_8_CLEAR_ADDRESS = GPIO1_8_MASK"或"* GPIO1_8_SET_ADDRESS = GPIO1_8_MASK"花费了大约184ns (从高到低或从低到高)。

    我听说 PRU-ICSSG GPIO 比 SOC GPIO 具有更好的性能(更短的延迟和更高的确定性)。 如果 GPIO 性能对系统至关重要、您可能需要考虑 PRU-ICSS GPIO。  

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     目的是了解从 R5F 写入 GPIO 设置/输出寄存器到信号实际变化电平的延迟。  使用   CycleCounterP_getCount32只能获取执行的循环指令。  它不能表示 GPIO 延迟。  

    AM2434 R5F 的运行速度@800MHz 1.25ns、GPIO FCLK 为125MHz 8ns。  CPU 向 GPIO 信号变化写入 GPIO 设置寄存器的184ns 结果是否合理?   

    184ns 与数据表规格相差很远。  与3.6ns + 0.975*8ns 相比,它几乎比规格高10倍。 100Mhz 的 C2K 可在最大25MHz (40ns)时切换 GPIO、请参阅以下规格。 MSP430FR 约为16MHz。  2.71Mhz 似乎与 AM2434的速度不匹配。

    您能否再次确认 AM243x 上的 GPIO 延迟是否正确? 如果是、请告知 数据表中的参数是否正确? 如何测量它?

    此致

    Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、

    我们认为额外的延迟184ns-18.6ns = 165.4ns 最类似于中断延迟、因为  GPIO_bankIsrFxn 中的"* GPIO1_8_SET_ADDRESS = GPIO1_8_MASK"可能会导致另一个 GPIO 中断。 是否可以在未启用 GPIO 中断的情况下测试 GPIO 输出?

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      该测试代码使用 while 循环来测试 GPIO 切换。 测试代码仅切换 GPIO、未启用任何中断。 请勿与其他讨论主题混用。

     根据您的信息184ns 与规格18.6ns 相差很远。 我们想知道为什么? 以及如何获得此类结果。

    此致

    Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      BTW、即 LP-AM263x 上的相同测试、GPIO 延迟仅显示~35ns。 因为我在 TRM 或数据表中找不到 GPIO 模块的 FICLK、结果看起来更合理。  

    我可以帮您检查为什么 AM243x 上的 GPIO 延迟如此长?

    此致

    Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈曾、您好!

    我们有 一个测量 GPIO 延迟的实验结果。  AM243x-EVM 上的数据大约为130ns。 我建议您更改项目中的一些 MPU 设置以查看改进。

    禁用外设 MMR 的严格排序配置(默认情况下由 MCU SDK 针对4G 外设空间完成)。 这将允许 R5F 执行流水线优化。 这可以通过 MPU 配置为此选择高级配置并将 TEX 用作0和可缓冲(B) 1高速缓冲(C) 0来完成。

    我们将在内部进行同步、并在下周之前回来、对数据表提供的数字进行一些更新。

    谢谢、此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aakash、

      感谢您的回答。 我听从您的建议 并修改了 MPU 设置。  


    因此、最小延迟变为6ns。 但是、GPIO 的时序不可预测。 最长时间为160ns、是它们最小时间的10倍

      

    我使用调试模式并将代码加载到器件中、以检查修改后的 MPU 设置与修改后的 MPU 设置之间的差异。  装配体显示它们是相同的。 您可以看到这两个文件:strongly_ordered.txt 和 mpu_optimized.txt

    e2e.ti.com/.../strongly-ordered.txte2e.ti.com/.../mpu_5F00_optimized.txt

    R5F 流水线会产生很大的影响。  

    但是、对于 I/O 区域、我认为严格排序是强制性的。  没有严格排序的访问 I/O、我们无法优化管道

    我建议我们表示 GPIO 规格的测试条件、并在   数据表中提供有关管道优化影响的一些注意事项。

     

    此致

    Andre

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、

    以下是我们的软件开发团队提供的答案:

    ------

    来自 R5F 的 GPIO 访问延迟为130ns。 您可以通过禁用外设 MMR 的严格排序配置(默认情况下由 MCU SDK 针对4G 外设空间完成)来提高写入延迟。 这将允许 R5F 执行流水线优化。

    这可以通过 MPU 配置为此选择高级配置并将 TEX 用作0和可缓冲(B) 1高速缓冲(C) 0来完成。

    如果存在这种低延迟要求、则可能需要结账 ICSS GPI 和 GPO 引脚、您可以在此处以4ns (@ 250MHz)和3ns (@ 333MHz)的粒度进行轮询。

    ------

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      是否可以提供测试条件,如编译器选项、代码段位置.........  还是测试代码达到130ns?

    我们希望在这一领域重现这种情况。 谢谢。

    此致

    Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈曾、您好!

    我们有一个内部项目、得到130ns。  共享前需要进行一些清理、因此我们将在8月16日之前与您共享该项目

    软件团队和系统架构师 评论: “AM243x 继承了 K3互连基础架构的大量延迟行李。 这就是为什么 AM263性能远超人的原因。"

    我们拥有的数据证明了从 R5F 内核到 OCRAM 的访问~ 60ns 、因此 GPIO 访问的性能将更差。

    在计算中、您没有考虑从 CPU (R5F 内核)到 GPIO 外设地址的时间。 我们正在讨论如何分享这些信息。

    谢谢、此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aakash、

       我将向您发送另一封邮件、说明客户为何关心此讨论。  如果某些信息不适合在此处发布、我们还倾向于在内部发布、并仅向 NDA 客户披露。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈曾、您好!

    根据我们在电子邮件中的讨论、结束此主题。

    BR、
    Aakash