This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCU-PLUS-SDK-AM263X:多 CAN 消息的 MCAN RX ISR 延迟问题

Guru**** 2301960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1126700/mcu-plus-sdk-am263x-mcan-rx-isr-delay-issue-with-multi-can-message

器件型号:MCU-PLUS-SDK-AM263X

您好、TI 专家

我们在    AM263x SDK V8.2中遇到了多 CAN 消息的 MCAN RX ISR 延迟问题

(1)当我们仅为 用  1ms 时间触发任务的 CAN0启用 MCAN_ProcessCanIntraISR (0)时

 当接收到200ms 周期消息时、MCAN_ProcessCanIntrISR (0)触发器有延迟问题(200~1000ms)

(2) CAN 总线负载(~4%)如下 :

CAN0发送的 CAN ID:0x228和0x504 (CAN 工具中显示 RX)  

CAN0接收的其它 CAN ID (TX 显示在 CAN 工具中)、

是否有任何关于 MCAN_ProcessCanIntraISR 用于多 CAN 消息的建议?

BR

Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    我们将对此进行研究、并很快与您联系。

    此致、
    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 TI 专家

    请按以下方式检查 MCAN 功能

    /*******************************************************************************/
    /* Function name: HHCAN_Init()*/
    /* Description  : Initialize HH CAN Module Data*/
    /* Parameters   : N.A  */
    /* Returns      : N.A*/
    /* Remark       : N.A*/
    /*******************************************************************************/
    void HHCAN_Init(void)
    {
        for(int i=0;i < APP_MCAN_CHANNEL_CNT; i++)
        {
            Mcan_Init(i);
        }
    
        HHCANPar_Init();
    }
    
    void HHCAN_CheckCanISRStatus(void)
    {
      Mcan_ProcessCanIntrISR(0);
    /*    for(int i = 0;i < 4; i++)
        {
            if(CanRxISR.CanRXFlag[i] == 1)
            {
                CanRxISR.CanRXFlag[i] = 0;
                Mcan_ProcessCanIntrISR(i);
            }
        }*/
    }
    void HHCAN_ResetCANNode(TICan_Channel canChannel)
    {
        Mcan_Config(canChannel);
    }
    
    void HHCAN_ReInit(TICan_Channel canChannel)
    {
        Mcan_Init(canChannel);
    }
    
    /*******************************************************************************/
    /* Static Function Definition*/
    /*******************************************************************************/
    static void Mcan_Init(TICan_Channel canChannel)
    {
        //DebugP_log("[MCAN] TICAN %d _ Init:, Init started ...\r\n", canChannel);
        int32_t                 status = SystemP_SUCCESS;
        TS_TICAN_DATA*       canInitdata = &ticandata[canChannel];
        
        status = SemaphoreP_constructBinary(&canInitdata->gMcanTxDoneSem, 0);
        DebugP_assert(SystemP_SUCCESS == status);
        status = SemaphoreP_constructBinary(&canInitdata->gMcanRxDoneSem, 0);
        DebugP_assert(SystemP_SUCCESS == status);
    
        /* Register interrupt */
        HwiP_Params_init(&canInitdata->hwiPrms);
        canInitdata->hwiPrms.intNum      = gCANISRData[canChannel].IntrNum;
        canInitdata->hwiPrms.callback    = &Mcan_IntrISR;
        canInitdata->hwiPrms.args    =  &gCANISRData[canChannel].ChannelIndex;
        status = HwiP_construct(&canInitdata->gMcanHwiObject, &canInitdata->hwiPrms);
        DebugP_assert(status == SystemP_SUCCESS);
        /* Assign MCAN instance address */
        canInitdata->gMcanBaseAddr = (uint32_t) AddrTranslateP_getLocalAddr(gCANISRData[canChannel].IntrAddr);
    
        /* Select buffer and fifo number, Buffer is used in this app */
        canInitdata->bufNum = 0U;
        canInitdata->fifoNum = MCAN_RX_FIFO_NUM_0;
        canInitdata->bitPos = (1U << canInitdata->bufNum);
    
        /* Configure MCAN module, Disable LoopBack Mode */
        Mcan_Config(canChannel);
        /* Enable Interrupts */
        Mcan_EnableIntr(canChannel);
        //DebugP_log("[MCAN] TICAN %d _ Init, Init end ...\r\n", canChannel);
    }
    
    static void Mcan_Config(TICan_Channel canChannel)
    {
    
        TS_TICAN_DATA*       canInitdata = &ticandata[canChannel];;
    
        /* Initialize MCAN module initParams */
        MCAN_initOperModeParams(&canInitdata->initParams);
        /* CAN FD Mode and Bit Rate Switch Enabled */
    #if (EN_ZCU==LZCU)
        canInitdata->initParams.fdMode          = FALSE;
        canInitdata->initParams.brsEnable       = FALSE;
    #elif (EN_ZCU==RZCU)
        canInitdata->initParams.fdMode          = FALSE;
        canInitdata->initParams.brsEnable       = FALSE;
    #elif (EN_ZCU==FRZCU)
        canInitdata->initParams.fdMode          = TRUE;
        canInitdata->initParams.brsEnable       = TRUE;
    #elif (EN_ZCU==DRZCU)
        if(canChannel==MCAN2)//CAN
        {
            canInitdata->initParams.fdMode          = FALSE;
            canInitdata->initParams.brsEnable       = FALSE;
        }
        else //CAN FD
        {
            canInitdata->initParams.fdMode          = TRUE;
            canInitdata->initParams.brsEnable       = TRUE;
        }
    #endif
        /* Initialize MCAN module Global Filter Params */
        MCAN_initGlobalFilterConfigParams(&canInitdata->configParams);
    
        /* Initialize MCAN module Bit Time Params */
        /* Configuring default 1Mbps and 5Mbps as nominal and data bit-rate resp */
        //MCAN_initSetBitTimeParams(&tican0data.bitTimes);
    
        Mcan_InitSetBitTimeParams(&canInitdata->bitTimes); //20220324
    
        /* Initialize MCAN module Message Ram Params */
        Mcan_InitMsgRamConfigParams(&canInitdata->msgRAMConfigParams);
    
        /* Initialize Filter element to receive msg, should be same as tx msg id */
    
        /* Initialize Filter element to receive msg, should be same as tx msg id */
    
        canInitdata->stdFiltElem[0].sfid1 = 0x0;
        canInitdata->stdFiltElem[0].sfid2 = 0x7FF;
        canInitdata->stdFiltElem[0].sfec =  0x1U;
        canInitdata->stdFiltElem[0].sft = 0x0;
    
        canInitdata->stdFiltElem[1].sfid1 = 0xA0;
        canInitdata->stdFiltElem[1].sfid2 = 0xB0;
        canInitdata->stdFiltElem[1].sfec = 0x1U;
        canInitdata->stdFiltElem[1].sft = 0x1;
    
        canInitdata->extFiltElem[0].efid1 = 0x800;
        canInitdata->extFiltElem[0].efid2 = 0x8FF;
        canInitdata->extFiltElem[0].efec =  0x1U;
        canInitdata->extFiltElem[0].eft = 0x0;
    
        /* wait for memory initialization to happen */
        while (FALSE == MCAN_isMemInitDone(canInitdata->gMcanBaseAddr))
        {}
    
        /* Put MCAN in SW initialization mode */
        MCAN_setOpMode(canInitdata->gMcanBaseAddr, MCAN_OPERATION_MODE_SW_INIT);
        while (MCAN_OPERATION_MODE_SW_INIT != MCAN_getOpMode(canInitdata->gMcanBaseAddr))
        {}
    
        /* Initialize MCAN module */
        MCAN_init(canInitdata->gMcanBaseAddr, &canInitdata->initParams);
        /* Configure MCAN module Gloabal Filter */
        MCAN_config(canInitdata->gMcanBaseAddr, &canInitdata->configParams);
        /* Configure Bit timings */
        MCAN_setBitTime(canInitdata->gMcanBaseAddr, &canInitdata->bitTimes);
        /* Configure Message RAM Sections */
        MCAN_msgRAMConfig(canInitdata->gMcanBaseAddr, &canInitdata->msgRAMConfigParams);
        /* Set Extended ID Mask */
        MCAN_setExtIDAndMask(canInitdata->gMcanBaseAddr, APP_MCAN_EXT_ID_MASK);
    
        /* Configure Standard ID filter element */
        for (int i = 0U; i < APP_MCAN_STD_ID_FILTER_CNT; i++)
        {
            MCAN_addStdMsgIDFilter(canInitdata->gMcanBaseAddr, i, &canInitdata->stdFiltElem[i]);
        }
    
        /* Configure Extend ID filter element */
        for (int i = 0U; i < APP_MCAN_EXT_ID_FILTER_CNT; i++)
        {
            MCAN_addExtMsgIDFilter(canInitdata->gMcanBaseAddr, i, &canInitdata->extFiltElem[i]);
        }
    /*
        if (TRUE == enableInternalLpbk)
        {
            MCAN_lpbkModeEnable(tican1data.gMcanBaseAddr, MCAN_LPBK_MODE_INTERNAL, TRUE);
        }
    */
        /* Take MCAN out of the SW initialization mode */
        MCAN_setOpMode(canInitdata->gMcanBaseAddr, MCAN_OPERATION_MODE_NORMAL);
        while (MCAN_OPERATION_MODE_NORMAL != MCAN_getOpMode(canInitdata->gMcanBaseAddr))
        {}
    
        return;
    }
    
    
    static void Mcan_InitSetBitTimeParams(MCAN_BitTimingParams *bitTimes) //20220324
    {
        //80M/((15+1)*(1+6+3))=500K
        //80M/((9+1)*(1+4+3))=1M
        //80M/{(3+1)*[1+(1+5)+(1+2)]}=2M
        bitTimes->nomRatePrescalar   = 0xFU;
        bitTimes->nomTimeSeg1        = 0x5U;
        bitTimes->nomTimeSeg2        = 0x2U;
        bitTimes->nomSynchJumpWidth  = 0x0U;
        bitTimes->dataRatePrescalar  = 0x3U;
        bitTimes->dataTimeSeg1       = 0x5U;
        bitTimes->dataTimeSeg2       = 0x2U;
        bitTimes->dataSynchJumpWidth = 0x0U;
        return;
    }
    
    static void Mcan_InitMsgRamConfigParams(MCAN_MsgRAMConfigParams
                                               *msgRAMConfigParams)
    {
        int32_t status;
    
        MCAN_initMsgRamConfigParams(msgRAMConfigParams);
    
    
        /* Configure the user required msg ram params */
        msgRAMConfigParams->lss                 = APP_MCAN_STD_ID_FILTER_CNT;
        msgRAMConfigParams->lse                 = APP_MCAN_EXT_ID_FILTER_CNT;
    
        msgRAMConfigParams->txBufElemSize        = MCAN_ELEM_SIZE_64BYTES;
        msgRAMConfigParams->txEventFIFOWaterMark = APP_MCAN_TX_BUFF_CNT;
        msgRAMConfigParams->txBufCnt             = APP_MCAN_TX_BUFF_CNT;
        msgRAMConfigParams->txFIFOCnt            = APP_MCAN_TX_FIFO_CNT;
        /* Buffer/FIFO mode is selected */
        msgRAMConfigParams->txBufMode           = MCAN_TX_MEM_TYPE_BUF;
        msgRAMConfigParams->txEventFIFOCnt      = APP_MCAN_TX_EVENT_FIFO_CNT;
    
        msgRAMConfigParams->rxFIFO0Cnt           = APP_MCAN_FIFO_0_CNT;
        msgRAMConfigParams->rxFIFO0WaterMark     = APP_MCAN_FIFO_0_CNT;
        msgRAMConfigParams->rxFIFO0OpMode        = 0U;//0
        msgRAMConfigParams->rxFIFO1Cnt           = APP_MCAN_FIFO_1_CNT;
        msgRAMConfigParams->rxFIFO1WaterMark     = APP_MCAN_FIFO_1_CNT;
        msgRAMConfigParams->rxFIFO1OpMode        = 0U;//0
    
        
        /* FIFO blocking mode is selected */
        msgRAMConfigParams->rxFIFO0OpMode = MCAN_RX_FIFO_OPERATION_MODE_BLOCKING;
        msgRAMConfigParams->rxFIFO1OpMode = MCAN_RX_FIFO_OPERATION_MODE_BLOCKING;
    
        status = MCAN_calcMsgRamParamsStartAddr(msgRAMConfigParams);
        DebugP_assert(status == CSL_PASS);
    
        return;
    }
    static void Mcan_EnableIntr(TICan_Channel canChannel)
    {
        uint32_t McanBaseAddr;
        McanBaseAddr = getCanBaseAddr(canChannel);
    
        MCAN_enableIntr(McanBaseAddr, MCAN_INTR_MASK_ALL, (uint32_t)TRUE);
        MCAN_enableIntr(McanBaseAddr,
                        MCAN_INTR_SRC_RES_ADDR_ACCESS, (uint32_t)FALSE);
        /* Select Interrupt Line 0 */
        MCAN_selectIntrLine(McanBaseAddr, MCAN_INTR_MASK_ALL, MCAN_INTR_LINE_NUM_0);
        /* Enable Interrupt Line */
        MCAN_enableIntrLine(McanBaseAddr, MCAN_INTR_LINE_NUM_0, (uint32_t)TRUE);
    
        return;
    }
    /*******************************************************************************/
    /* Interrupt Routine Definition*/
    /*******************************************************************************/
    
    static void Mcan_ProcessCanIntrISR(uint8 iCanIndex)
    {
        uint32_t intrStatus;
        MCAN_RxBufElement   rxCanMsg ={0};
    
        intrStatus = CanRxISR.IntrStatus[iCanIndex];
    
        /* If FIFO0/FIFO1 is used, then MCAN_INTR_SRC_DEDICATED_RX_BUFF_MSG macro
        * needs to be replaced by MCAN_INTR_SRC_RX_FIFO0_NEW_MSG/
        * MCAN_INTR_SRC_RX_FIFO1_NEW_MSG respectively */
        if (MCAN_INTR_SRC_DEDICATED_RX_BUFF_MSG ==
         (intrStatus & MCAN_INTR_SRC_DEDICATED_RX_BUFF_MSG))
        {
            //SemaphoreP_post(&tican0data.gMcanRxDoneSem);
        }
    
        if (MCAN_INTR_SRC_RX_FIFO0_NEW_MSG ==
         (intrStatus & MCAN_INTR_SRC_RX_FIFO0_NEW_MSG))//0x1U
        {
            //DebugP_log("-------RX Fifo0 receive ok------------------\r\n");
         
            ApiCan_ReceiveFIFOMessage(iCanIndex, 0, &rxCanMsg );
    
    #if EN_UDS_TASK
             if(iCanIndex == 0)
             {
                 ApiCan_UdsReceiveMessage(iCanIndex , &rxCanMsg);
             }
    #endif
        }
         
        if (MCAN_INTR_SRC_RX_FIFO1_NEW_MSG ==
         (intrStatus & MCAN_INTR_SRC_RX_FIFO1_NEW_MSG))//0x10
        {
            //DebugP_log("-------RX Fifo1 new MSG receive ok------------------\n");
            ApiCan_ReceiveFIFOMessage(iCanIndex ,1 , &rxCanMsg );
        }
         
        if (MCAN_INTR_SRC_RX_FIFO0_MSG_LOST ==
         (intrStatus & MCAN_INTR_SRC_RX_FIFO0_MSG_LOST))//0x08
        {
            //DebugP_log("-------RX new MSG Lost------------------\n");
            ApiCan_ReceiveFIFOMessage(iCanIndex , 0, &rxCanMsg );
        }
    
         if (MCAN_INTR_SRC_ERR_PASSIVE ==
             (intrStatus & MCAN_INTR_SRC_ERR_PASSIVE))//0x800000U
         {
             //DebugP_log("-------TX Err Passive------\n");
             error_flag = passive;
         }
         if (MCAN_INTR_SRC_BUS_OFF_STATUS ==
             (intrStatus & MCAN_INTR_SRC_BUS_OFF_STATUS))//0x2000000U    //Bus Off process
         {
             //DebugP_log("-------TX Bus off--------\n");
             error_flag = bus_off;
    #if EN_UDS_TASK
             if(iCanIndex == 0)
             {
                 CanNM_BusOffStart();
             }
    #endif
         }
    
         return;
    }
    
    //= &ticandata[canChannel];
    static void Mcan_IntrISR(void* args)
    {
        uint32_t intrStatus;
        TICan_Channel canChannel;
        TICan_Channel* C1 = args;
        canChannel = *C1;
    
        intrStatus = MCAN_getIntrStatus(ticandata[canChannel].gMcanBaseAddr);
        MCAN_clearIntrStatus(ticandata[canChannel].gMcanBaseAddr, intrStatus);
    
        if (MCAN_INTR_SRC_TRANS_COMPLETE ==
         (intrStatus & MCAN_INTR_SRC_TRANS_COMPLETE))
        {
            SemaphoreP_post(&ticandata[canChannel].gMcanTxDoneSem);
            ApiCan_ProcessTxFIFOEvent(canChannel);
    #if EN_UDS_TASK
            if(0 == canChannel)
            {
                CAN_TXCONF_CBK();
            }
    #endif
        }else
        {
            CanRxISR.CanRXFlag[canChannel] = 1;
            CanRxISR.IntrStatus[canChannel] = intrStatus;
        }
        return;
    }

    BR

    Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay

    对迟交的答复表示歉意。

    您能否告诉我这个问题是仅在 SBL 还是在应用程序中发生?

    此致

    Sri Vidya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Sri Vidya

    在 SBL 中或在应用中、当 MCAN RX ISR 同时发送多个 CAN 消息时、这个问题是相同的  

    BR

    Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay

    我将介绍您共享的代码。 看起来 MCAN_ProcessCanIntraISR 是客户创建的 API。

    在此 API 中、使用 ApiCan_ReceiveFIFOMessage 接收消息。 这是导致您指定的延迟的原因吗?

    如果是、您是否还可以共享 在 ApiCan_ReceiveFIFOMessage 中执行的操作?

    此致

    Sri Vidya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Sri Vidya

    ApiCan_ReceiveFIFOMessag 和 ApiCan_ProcessRxFIFOEVENT

    int8_t ApiCan_ReceiveFIFOMessage(TICan_Channel canChannel,uint8_t fifo_num, MCAN_RxBufElement*  rxBuff)
    {
        int8_t  testStatus  = 0;
        MCAN_ErrCntStatus    errCounter;
        uint32_t Rx_id;
        uint32_t           baseAddr;
    
        baseAddr = getCanBaseAddr(canChannel);
    
        /* Checking for Errors */
        MCAN_getErrCounters(baseAddr, &errCounter);
        if ((0U == errCounter.recErrCnt) &&
            (0U == errCounter.canErrLogCnt))
        {
            
            MCAN_readMsgRam(baseAddr,
                            MCAN_MEM_TYPE_FIFO,//MCAN_MEM_TYPE_BUF,
                            0U,//not use
                            fifo_num,
                            rxBuff);
    
            if(0 ==rxBuff->xtd)
            {
            Rx_id = rxBuff->id >> 18;
            }
            else
            {
                Rx_id = rxBuff->id;
            }
    
            if(canChannel == MCAN1)
            {
            for(int i =0; i < m_CAN_1_MsgCnt; i++)
            {
                if((CAN_1MsgCfgGrp[i].dir  == m_can_dirRx) && (CAN_1MsgCfgGrp[i].id == Rx_id))
                {
                    for(int j =0; j < CAN_1MsgCfgGrp[i].dlc; j++)
                    {
                        CAN_1MsgCfgGrp[i].buf[j]= rxBuff->data[j] ;
                    }
                    /*if((OS_GetCurrentTimeInMsecs() - g_RxCan1_Timeout_count[i] )> (CAN_1MsgCfgGrp[i].period * 100))
                    {
                        CAN_1MsgCfgGrp[i].rxTimeout[0] = TRUE;
                    }
                    g_RxCan1_Timeout_count[i] = getTimeMS;*/
                }
    #if (EN_ZCU==DRZCU)
                //gateway 0x7D0
                if(   (Rx_id == CAN1_TP_DR_DIAG_FUNC_REQ_FT_FRAME_ID)     &&
                      (CAN_1MsgCfgGrp[i].id == CAN1_TP_DR_DIAG_FUNC_REQ_FT_FRAME_ID) )
                {
                    ApiCan_SendMessage(MCAN2, CAN1_TP_DR_DIAG_FUNC_REQ_FT_FRAME_ID, CAN_1MsgCfgGrp[i].extFrame, CAN_1MsgCfgGrp[i].dlc, CAN_1MsgCfgGrp[i].buf);
                }
    #endif
            }     
            }
    
    #if EN_DBC_DR
            if(canChannel == MCAN2)
            {
            for(int i =0; i < m_CAN_2_MsgCnt; i++)
            {
                if((CAN_2MsgCfgGrp[i].dir  == m_can_dirRx) && (CAN_2MsgCfgGrp[i].id == Rx_id))
                {
                    for(int j =0; j < CAN_2MsgCfgGrp[i].dlc; j++)
                    {
                        CAN_2MsgCfgGrp[i].buf[j]= rxBuff->data[j] ;
                    }
                    /*if((OS_GetCurrentTimeInMsecs() - g_RxCan1_Timeout_count[i] )> (CAN_1MsgCfgGrp[i].period * 100))
                    {
                        CAN_1MsgCfgGrp[i].rxTimeout[0] = TRUE;
                    }
                    g_RxCan1_Timeout_count[i] = getTimeMS;*/
                }
            }
            }
    
    #endif
            ApiCan_ProcessRxFIFOEvent(canChannel, fifo_num);
        }
        else
        {
            ///DebugP_log("\nError in reception with payload Bytes:0x%x\n", rxBuff->dlc);
            testStatus = -1;
        }
    
        return testStatus;
    
    }
    
    int8_t ApiCan_ProcessRxFIFOEvent(TICan_Channel canChannel, uint8_t fifo_num)
    {
        MCAN_RxFIFOStatus   fifo0Status, fifo1Status;
        uint32_t           baseAddr;
    
        baseAddr = getCanBaseAddr(canChannel);
    
        if(fifo_num == 0)
        {
            fifo0Status.num = 0;
            MCAN_getRxFIFOStatus(baseAddr, &fifo0Status);
            //DebugP_log("RX FIFO0 num:%d, Put IDX: %d, full: %d, fillLv: %d\n", fifo0Status.getIdx, fifo0Status.putIdx, fifo0Status.fifoFull, fifo0Status.fillLvl);
            MCAN_writeRxFIFOAck(baseAddr, 0, fifo0Status.getIdx );//write the index to get right RX data
        }else
        {
            fifo1Status.num = 1;
            MCAN_getRxFIFOStatus(baseAddr, &fifo1Status);
            //DebugP_log("RX FIFO1 num:%d, Put IDX: %d, full: %d, fillLv: %d\n", fifo1Status.getIdx, fifo1Status.putIdx, fifo1Status.fifoFull, fifo1Status.fillLvl);
            MCAN_writeRxFIFOAck(baseAddr, 1, fifo1Status.getIdx );//write the index to get right RX data
        }
        return 0;
    }

    ApiCan_SendMessage

    int8_t ApiCan_SendMessage(TICan_Channel canChannel, uint32_t id, uint8_t extFrame, uint8_t datalength, uint8_t* data)
    {
        int8_t   configStatus = 0, i;
        MCAN_ProtocolStatus protStatus;
        MCAN_TxBufElement  txCanMsg;
        SemaphoreP_Object  *TxDoneSem;
        uint32_t           baseAddr;
    
        baseAddr = getCanBaseAddr(canChannel);
        TxDoneSem = getCanTxDoneSem(canChannel);
    
        /* Initialize message to transmit */
        if (1 == extFrame)
        {
            txCanMsg.id  = (uint32_t)(id);
            txCanMsg.xtd = 1U;
        }
        else
        {
        txCanMsg.id  = (uint32_t)((uint32_t)(id) << 18U);
        txCanMsg.xtd = 0U;
        }
        txCanMsg.rtr = 0U;
        txCanMsg.esi = 0U;
        txCanMsg.dlc = datalength;
        txCanMsg.brs = 0U;
        txCanMsg.fdf = 1U;
        txCanMsg.efc = 1U;
        txCanMsg.mm  = 0xAAU;
    
        for(i = 0; i < datalength; i++ )
        {
            txCanMsg.data[i]  = *(data+i);
        }
    
        //DebugP_log("Can id: %x send data: %x, %x, %x, %x,",id, txCanMsg.data[0], txCanMsg.data[1],txCanMsg.data[2],txCanMsg.data[3]);   
        //DebugP_log(" %x, %x, %x, %x:\n", txCanMsg.data[4], txCanMsg.data[5],txCanMsg.data[6],txCanMsg.data[7]);   
        if(g_TxBufferCount >= APP_MCAN_TX_BUFF_CNT)
        {
            g_TxBufferCount = 0;
        }
    
        /* Enable Transmission interrupt for the selected buf num,
         * If FIFO is used, then need to send FIFO start index until FIFO count */
        MCAN_txBufTransIntrEnable(baseAddr, g_TxBufferCount, (uint32_t)TRUE);
    
        /* Write message to Msg RAM */
        MCAN_writeMsgRam(baseAddr,
                         MCAN_MEM_TYPE_BUF,
                         g_TxBufferCount,
                         &txCanMsg);
    
        /* Add request for transmission */
        configStatus += MCAN_txBufAddReq(baseAddr, g_TxBufferCount);
        if (configStatus != 0)
        {
            DebugP_log("Error in Adding Transmission Request...\n");
            return -1;
        }
        g_TxBufferCount++;
        
        SemaphoreP_pend(TxDoneSem, 0);
    
    
        MCAN_getProtocolStatus(baseAddr, &protStatus);
    
    
        /* Checking for Errors */
        if (((MCAN_ERR_CODE_NO_ERROR == protStatus.lastErrCode) ||
             (MCAN_ERR_CODE_NO_CHANGE == protStatus.lastErrCode)) &&
            ((MCAN_ERR_CODE_NO_ERROR == protStatus.dlec) ||
             (MCAN_ERR_CODE_NO_CHANGE == protStatus.dlec)) &&
            (0U == protStatus.pxe))
        {
            //DebugP_log("Message successfully transferred with payload Bytes:0x%x, id: 0x%x\n",txCanMsg.dlc, id);
        }
        else
        {
    #if _DEBUG_
            DebugP_log("CAN Error in transmission with payload Bytes:0x%x\n", txCanMsg.dlc);
    #endif
            configStatus = -1;
        }
    
        return configStatus;
    
    }

    BR

    Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay

    我需要更多时间来查看此代码。 将与内部团队联系、并尽快回复您

    此致

    Sri Vidya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay

    在  MCAN_ProcessCanIntrISR -> ApiCAN_ReceiveFIFOMessage 中、此 API 能否调用 ApiCAN_SendMessage。

    因为 ApiCan_SendMessage 有一个 SemaphoreP_pend (TxDoneSem、0)被调用。

    我怀疑 ISR 中的 Pend 操作可能会导致等待时间。 可以确认吗? 同时、我将探讨其他可能性。

    此致

    Sri Vidya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Sri Vidya

    对于 mcan 示例、mCAN_loopback _interrupt_main 有一个 SemaphoreP_pend (&gMcanRxDoneSem、SystemP_WAIT_FOREVER)正在被调用。

    (1)该过程将在 SemaphoreP_pend (&gMcanRxDoneSem、SystemP_WAIT_FOREVY)上挂起、而不具有 CAN 节点 ACK 响应(am263x mcan 仅作为发送器、而其他 CAN 节点作为接收器)。

    void mcan_loopback_interrupt_main(void *args)
    {
        int32_t                 status = SystemP_SUCCESS;
        HwiP_Params             hwiPrms;
        MCAN_TxBufElement       txMsg;
        MCAN_ProtocolStatus     protStatus;
        MCAN_RxBufElement       rxMsg;
        MCAN_RxNewDataStatus    newDataStatus;
        MCAN_ErrCntStatus       errCounter;
        uint32_t                i, bufNum, fifoNum, bitPos = 0U;
    
        /* Open drivers to open the UART driver for console */
        Drivers_open();
        Board_driversOpen();
    
        DebugP_log("[MCAN] Loopback Interrupt mode, application started ...\r\n");
    
        /* Construct Tx/Rx Semaphore objects */
        status = SemaphoreP_constructBinary(&gMcanTxDoneSem, 0);
        DebugP_assert(SystemP_SUCCESS == status);
        status = SemaphoreP_constructBinary(&gMcanRxDoneSem, 0);
        DebugP_assert(SystemP_SUCCESS == status);
    
        /* Register interrupt */
        HwiP_Params_init(&hwiPrms);
        hwiPrms.intNum      = APP_MCAN_INTR_NUM;
        hwiPrms.callback    = &App_mcanIntrISR;
        status              = HwiP_construct(&gMcanHwiObject, &hwiPrms);
        DebugP_assert(status == SystemP_SUCCESS);
    
        /* Assign MCAN instance address */
        gMcanBaseAddr = (uint32_t) AddrTranslateP_getLocalAddr(APP_MCAN_BASE_ADDR);
    
        /* Configure MCAN module, Enable LoopBack Mode */
        App_mcanConfig(TRUE);
    
        /* Enable Interrupts */
        App_mcanEnableIntr();
    
        /* Transmit And Receive Message */
        for (i = 0U; i < APP_MCAN_MSG_LOOP_COUNT; i++)
        {
            /* Configure Tx Msg to transmit */
            App_mcanConfigTxMsg(&txMsg);
    
            /* Select buffer number, 32 buffers available */
            bufNum = 0U;
            /* Enable Transmission interrupt for the selected buf num,
             * If FIFO is used, then need to send FIFO start index until FIFO count */
            status = MCAN_txBufTransIntrEnable(gMcanBaseAddr, bufNum, (uint32_t)TRUE);
            DebugP_assert(status == CSL_PASS);
    
            /* Write message to Msg RAM */
            MCAN_writeMsgRam(gMcanBaseAddr, MCAN_MEM_TYPE_BUF, bufNum, &txMsg);
    
            /* Add request for transmission, This function will trigger transmission */
            status = MCAN_txBufAddReq(gMcanBaseAddr, bufNum);
            DebugP_assert(status == CSL_PASS);
    
            /* Wait for Tx completion */
            SemaphoreP_pend(&gMcanTxDoneSem, SystemP_WAIT_FOREVER);
    
            MCAN_getProtocolStatus(gMcanBaseAddr, &protStatus);
            /* Checking for Tx Errors */
            if (((MCAN_ERR_CODE_NO_ERROR != protStatus.lastErrCode) ||
                 (MCAN_ERR_CODE_NO_CHANGE != protStatus.lastErrCode)) &&
                ((MCAN_ERR_CODE_NO_ERROR != protStatus.dlec) ||
                 (MCAN_ERR_CODE_NO_CHANGE != protStatus.dlec)) &&
                (0U != protStatus.pxe))
            {
                 DebugP_assert(FALSE);
            }
    
            /* Wait for Rx completion */
            SemaphoreP_pend(&gMcanRxDoneSem, SystemP_WAIT_FOREVER);
    
            /* Checking for Rx Errors */
            MCAN_getErrCounters(gMcanBaseAddr, &errCounter);
            DebugP_assert((0U == errCounter.recErrCnt) &&
                          (0U == errCounter.canErrLogCnt));
    
            /* Get the new data staus, indicates buffer num which received message */
            MCAN_getNewDataStatus(gMcanBaseAddr, &newDataStatus);
            MCAN_clearNewDataStatus(gMcanBaseAddr, &newDataStatus);
    
            /* Select buffer and fifo number, Buffer is used in this app */
            bufNum = 0U;
            fifoNum = MCAN_RX_FIFO_NUM_0;
    
            bitPos = (1U << bufNum);
            if (bitPos == (newDataStatus.statusLow & bitPos))
            {
                MCAN_readMsgRam(gMcanBaseAddr, MCAN_MEM_TYPE_BUF, bufNum, fifoNum, &rxMsg);
            }
            else
            {
                DebugP_assert(FALSE);
            }
    
            /* Compare Tx/Rx data */
            App_mcanCompareMsg(&txMsg, &rxMsg);
        }
        /* De-Construct Tx/Rx Semaphore objects */
        HwiP_destruct(&gMcanHwiObject);
        SemaphoreP_destruct(&gMcanTxDoneSem);
        SemaphoreP_destruct(&gMcanRxDoneSem);
    
        DebugP_log("All tests have passed!!\r\n");
    
        Board_driversClose();
        Drivers_close();
    
        return;
    }
    

    因此、我们修改了一个 SemaphoreP_pend (TxDoneSem、0)=>每当没有 CAN 应答的 CAN TX 消息时、该过程就会继续

    实际上、我们将 MCAN_ProcessCanIntraISR (0)修改  为 MCAN_IntraISR 中断函数、如下所示。

    /*******************************************************************************/
    /* Function name: HHCAN_Init()*/
    /* Description  : Initialize HH CAN Module Data*/
    /* Parameters   : N.A  */
    /* Returns      : N.A*/
    /* Remark       : N.A*/
    /*******************************************************************************/
    void HHCAN_Init(void)
    {
        for(int i=0;i < APP_MCAN_CHANNEL_CNT; i++)
        {
            Mcan_Init(i);
        }
    
        HHCANPar_Init();
    }
    
    void HHCAN_CheckCanISRStatus(void)
    {
        for(int i = 0;i < 4; i++)
        {
            if(CanRxISR.CanRXFlag[i] == 1)
            {
                CanRxISR.CanRXFlag[i] = 0;
                Mcan_ProcessCanIntrISR(i);
            }
        }
    }
    void HHCAN_ResetCANNode(TICan_Channel canChannel)
    {
        Mcan_Config(canChannel);
    }
    
    void HHCAN_ReInit(TICan_Channel canChannel)
    {
        Mcan_Init(canChannel);
    }
    /*******************************************************************************/
    /* Static Function Definition*/
    /*******************************************************************************/
    static void Mcan_Init(TICan_Channel canChannel)
    {
        //DebugP_log("[MCAN] TICAN %d _ Init:, Init started ...\r\n", canChannel);
        int32_t                 status = SystemP_SUCCESS;
        TS_TICAN_DATA*       canInitdata = &ticandata[canChannel];
        
        status = SemaphoreP_constructBinary(&canInitdata->gMcanTxDoneSem, 0);
        DebugP_assert(SystemP_SUCCESS == status);
        status = SemaphoreP_constructBinary(&canInitdata->gMcanRxDoneSem, 0);
        DebugP_assert(SystemP_SUCCESS == status);
    
        /* Register interrupt */
        HwiP_Params_init(&canInitdata->hwiPrms);
        canInitdata->hwiPrms.intNum      = gCANISRData[canChannel].IntrNum;
        canInitdata->hwiPrms.callback    = &Mcan_IntrISR;
        canInitdata->hwiPrms.args    =  &gCANISRData[canChannel].ChannelIndex;
        status = HwiP_construct(&canInitdata->gMcanHwiObject, &canInitdata->hwiPrms);
        DebugP_assert(status == SystemP_SUCCESS);
        /* Assign MCAN instance address */
        canInitdata->gMcanBaseAddr = (uint32_t) AddrTranslateP_getLocalAddr(gCANISRData[canChannel].IntrAddr);
    
        /* Select buffer and fifo number, Buffer is used in this app */
        canInitdata->bufNum = 0U;
        canInitdata->fifoNum = MCAN_RX_FIFO_NUM_0;
        canInitdata->bitPos = (1U << canInitdata->bufNum);
    
        /* Configure MCAN module, Disable LoopBack Mode */
        Mcan_Config(canChannel);
        /* Enable Interrupts */
        Mcan_EnableIntr(canChannel);
        //DebugP_log("[MCAN] TICAN %d _ Init, Init end ...\r\n", canChannel);
    }
    
    static void Mcan_Config(TICan_Channel canChannel)
    {
    
        TS_TICAN_DATA*       canInitdata = &ticandata[canChannel];;
    
        /* Initialize MCAN module initParams */
        MCAN_initOperModeParams(&canInitdata->initParams);
        /* CAN FD Mode and Bit Rate Switch Enabled */
            canInitdata->initParams.fdMode          = TRUE;
            canInitdata->initParams.brsEnable       = TRUE;
    
        /* Initialize MCAN module Global Filter Params */
        MCAN_initGlobalFilterConfigParams(&canInitdata->configParams);
    
        /* Initialize MCAN module Bit Time Params */
        /* Configuring default 1Mbps and 5Mbps as nominal and data bit-rate resp */
        //MCAN_initSetBitTimeParams(&tican0data.bitTimes);
    
        Mcan_InitSetBitTimeParams(&canInitdata->bitTimes); //20220324
    
        /* Initialize MCAN module Message Ram Params */
        Mcan_InitMsgRamConfigParams(&canInitdata->msgRAMConfigParams);
    
        /* Initialize Filter element to receive msg, should be same as tx msg id */
    
        /* Initialize Filter element to receive msg, should be same as tx msg id */
    
        canInitdata->stdFiltElem[0].sfid1 = 0x0;
        canInitdata->stdFiltElem[0].sfid2 = 0x7FF;
        canInitdata->stdFiltElem[0].sfec =  0x1U;
        canInitdata->stdFiltElem[0].sft = 0x0;
    
        canInitdata->stdFiltElem[1].sfid1 = 0xA0;
        canInitdata->stdFiltElem[1].sfid2 = 0xB0;
        canInitdata->stdFiltElem[1].sfec = 0x1U;
        canInitdata->stdFiltElem[1].sft = 0x1;
    
        canInitdata->extFiltElem[0].efid1 = 0x800;
        canInitdata->extFiltElem[0].efid2 = 0x8FF;
        canInitdata->extFiltElem[0].efec =  0x1U;
        canInitdata->extFiltElem[0].eft = 0x0;
    
        /* wait for memory initialization to happen */
        while (FALSE == MCAN_isMemInitDone(canInitdata->gMcanBaseAddr))
        {}
    
        /* Put MCAN in SW initialization mode */
        MCAN_setOpMode(canInitdata->gMcanBaseAddr, MCAN_OPERATION_MODE_SW_INIT);
        while (MCAN_OPERATION_MODE_SW_INIT != MCAN_getOpMode(canInitdata->gMcanBaseAddr))
        {}
    
        /* Initialize MCAN module */
        MCAN_init(canInitdata->gMcanBaseAddr, &canInitdata->initParams);
        /* Configure MCAN module Gloabal Filter */
        MCAN_config(canInitdata->gMcanBaseAddr, &canInitdata->configParams);
        /* Configure Bit timings */
        MCAN_setBitTime(canInitdata->gMcanBaseAddr, &canInitdata->bitTimes);
        /* Configure Message RAM Sections */
        MCAN_msgRAMConfig(canInitdata->gMcanBaseAddr, &canInitdata->msgRAMConfigParams);
        /* Set Extended ID Mask */
        MCAN_setExtIDAndMask(canInitdata->gMcanBaseAddr, APP_MCAN_EXT_ID_MASK);
    
        /* Configure Standard ID filter element */
        for (int i = 0U; i < APP_MCAN_STD_ID_FILTER_CNT; i++)
        {
            MCAN_addStdMsgIDFilter(canInitdata->gMcanBaseAddr, i, &canInitdata->stdFiltElem[i]);
        }
    
        /* Configure Extend ID filter element */
        for (int i = 0U; i < APP_MCAN_EXT_ID_FILTER_CNT; i++)
        {
            MCAN_addExtMsgIDFilter(canInitdata->gMcanBaseAddr, i, &canInitdata->extFiltElem[i]);
        }
    /*
        if (TRUE == enableInternalLpbk)
        {
            MCAN_lpbkModeEnable(tican1data.gMcanBaseAddr, MCAN_LPBK_MODE_INTERNAL, TRUE);
        }
    */
        /* Take MCAN out of the SW initialization mode */
        MCAN_setOpMode(canInitdata->gMcanBaseAddr, MCAN_OPERATION_MODE_NORMAL);
        while (MCAN_OPERATION_MODE_NORMAL != MCAN_getOpMode(canInitdata->gMcanBaseAddr))
        {}
    
        return;
    }
    
    
    static void Mcan_InitSetBitTimeParams(MCAN_BitTimingParams *bitTimes) //20220324
    {
        //80M/((15+1)*(1+6+3))=500K
        //80M/((9+1)*(1+4+3))=1M
        //80M/{(3+1)*[1+(1+5)+(1+2)]}=2M
        bitTimes->nomRatePrescalar   = 0xFU;
        bitTimes->nomTimeSeg1        = 0x5U;
        bitTimes->nomTimeSeg2        = 0x2U;
        bitTimes->nomSynchJumpWidth  = 0x0U;
        bitTimes->dataRatePrescalar  = 0x3U;
        bitTimes->dataTimeSeg1       = 0x5U;
        bitTimes->dataTimeSeg2       = 0x2U;
        bitTimes->dataSynchJumpWidth = 0x0U;
        return;
    }
    
    static void Mcan_InitMsgRamConfigParams(MCAN_MsgRAMConfigParams
                                               *msgRAMConfigParams)
    {
        int32_t status;
    
        MCAN_initMsgRamConfigParams(msgRAMConfigParams);
    
    
        /* Configure the user required msg ram params */
        msgRAMConfigParams->lss                 = APP_MCAN_STD_ID_FILTER_CNT;
        msgRAMConfigParams->lse                 = APP_MCAN_EXT_ID_FILTER_CNT;
    
        msgRAMConfigParams->txBufElemSize        = MCAN_ELEM_SIZE_64BYTES;
        msgRAMConfigParams->txEventFIFOWaterMark = APP_MCAN_TX_BUFF_CNT;
        msgRAMConfigParams->txBufCnt             = APP_MCAN_TX_BUFF_CNT;
        msgRAMConfigParams->txFIFOCnt            = APP_MCAN_TX_FIFO_CNT;
        /* Buffer/FIFO mode is selected */
        msgRAMConfigParams->txBufMode           = MCAN_TX_MEM_TYPE_BUF;
        msgRAMConfigParams->txEventFIFOCnt      = APP_MCAN_TX_EVENT_FIFO_CNT;
    
        msgRAMConfigParams->rxFIFO0Cnt           = APP_MCAN_FIFO_0_CNT;
        msgRAMConfigParams->rxFIFO0WaterMark     = APP_MCAN_FIFO_0_CNT;
        msgRAMConfigParams->rxFIFO0OpMode        = 0U;//0
        msgRAMConfigParams->rxFIFO1Cnt           = APP_MCAN_FIFO_1_CNT;
        msgRAMConfigParams->rxFIFO1WaterMark     = APP_MCAN_FIFO_1_CNT;
        msgRAMConfigParams->rxFIFO1OpMode        = 0U;//0
    
        
        /* FIFO blocking mode is selected */
        msgRAMConfigParams->rxFIFO0OpMode = MCAN_RX_FIFO_OPERATION_MODE_BLOCKING;
        msgRAMConfigParams->rxFIFO1OpMode = MCAN_RX_FIFO_OPERATION_MODE_BLOCKING;
    
        status = MCAN_calcMsgRamParamsStartAddr(msgRAMConfigParams);
        DebugP_assert(status == CSL_PASS);
    
        return;
    }
    static void Mcan_EnableIntr(TICan_Channel canChannel)
    {
        uint32_t McanBaseAddr;
        McanBaseAddr = getCanBaseAddr(canChannel);
    
        MCAN_enableIntr(McanBaseAddr, MCAN_INTR_MASK_ALL, (uint32_t)TRUE);
        MCAN_enableIntr(McanBaseAddr,
                        MCAN_INTR_SRC_RES_ADDR_ACCESS, (uint32_t)FALSE);
        /* Select Interrupt Line 0 */
        MCAN_selectIntrLine(McanBaseAddr, MCAN_INTR_MASK_ALL, MCAN_INTR_LINE_NUM_0);
        /* Enable Interrupt Line */
        MCAN_enableIntrLine(McanBaseAddr, MCAN_INTR_LINE_NUM_0, (uint32_t)TRUE);
    
        return;
    }
    /*******************************************************************************/
    /* Interrupt Routine Definition*/
    /*******************************************************************************/
    
    static void Mcan_ProcessCanIntrISR(uint8 iCanIndex)
    {
        uint32_t intrStatus;
        MCAN_RxBufElement   rxCanMsg ={0};
    
        intrStatus = CanRxISR.IntrStatus[iCanIndex];
    
        /* If FIFO0/FIFO1 is used, then MCAN_INTR_SRC_DEDICATED_RX_BUFF_MSG macro
        * needs to be replaced by MCAN_INTR_SRC_RX_FIFO0_NEW_MSG/
        * MCAN_INTR_SRC_RX_FIFO1_NEW_MSG respectively */
        if (MCAN_INTR_SRC_DEDICATED_RX_BUFF_MSG ==
         (intrStatus & MCAN_INTR_SRC_DEDICATED_RX_BUFF_MSG))
        {
            //SemaphoreP_post(&tican0data.gMcanRxDoneSem);
        }
    
        if (MCAN_INTR_SRC_RX_FIFO0_NEW_MSG ==
         (intrStatus & MCAN_INTR_SRC_RX_FIFO0_NEW_MSG))//0x1U
        {
            //DebugP_log("-------RX Fifo0 receive ok------------------\r\n");
         
            ApiCan_ReceiveFIFOMessage(iCanIndex, 0, &rxCanMsg );
    
    #if EN_UDS_TASK
             if(iCanIndex == 0)
             {
                 ApiCan_UdsReceiveMessage(iCanIndex , &rxCanMsg);
             }
    #endif
        }
         
        if (MCAN_INTR_SRC_RX_FIFO1_NEW_MSG ==
         (intrStatus & MCAN_INTR_SRC_RX_FIFO1_NEW_MSG))//0x10
        {
            //DebugP_log("-------RX Fifo1 new MSG receive ok------------------\n");
            ApiCan_ReceiveFIFOMessage(iCanIndex ,1 , &rxCanMsg );
        }
         
        if (MCAN_INTR_SRC_RX_FIFO0_MSG_LOST ==
         (intrStatus & MCAN_INTR_SRC_RX_FIFO0_MSG_LOST))//0x08
        {
            //DebugP_log("-------RX new MSG Lost------------------\n");
            ApiCan_ReceiveFIFOMessage(iCanIndex , 0, &rxCanMsg );
        }
    
         if (MCAN_INTR_SRC_ERR_PASSIVE ==
             (intrStatus & MCAN_INTR_SRC_ERR_PASSIVE))//0x800000U
         {
             //DebugP_log("-------TX Err Passive------\n");
             error_flag = passive;
         }
         if (MCAN_INTR_SRC_BUS_OFF_STATUS ==
             (intrStatus & MCAN_INTR_SRC_BUS_OFF_STATUS))//0x2000000U    //Bus Off process
         {
             //DebugP_log("-------TX Bus off--------\n");
             error_flag = bus_off;
    #if EN_UDS_TASK
             if(iCanIndex == 0)
             {
                 CanNM_BusOffStart();
             }
    #endif
         }
    
         return;
    }
    
    //= &ticandata[canChannel];
    static void Mcan_IntrISR(void* args)
    {
        uint32_t intrStatus;
        TICan_Channel canChannel;
        TICan_Channel* C1 = args;
        canChannel = *C1;
    
        intrStatus = MCAN_getIntrStatus(ticandata[canChannel].gMcanBaseAddr);
        MCAN_clearIntrStatus(ticandata[canChannel].gMcanBaseAddr, intrStatus);
    
        if (MCAN_INTR_SRC_TRANS_COMPLETE ==
         (intrStatus & MCAN_INTR_SRC_TRANS_COMPLETE))
        {
            SemaphoreP_post(&ticandata[canChannel].gMcanTxDoneSem);
            ApiCan_ProcessTxFIFOEvent(canChannel);
        }else
        {
            CanRxISR.CanRXFlag[canChannel] = 1;
            CanRxISR.IntrStatus[canChannel] = intrStatus;
            HHCAN_CheckCanISRStatus();         /* CAN      Module ISR process */
        }
        return;
    }

    修改后、 收到200ms 周期消息时、可以_ProcessCanIntISR(0)触发器有延迟问题(200~400ms)

    是否有任何关于 MCAN_ProcessCanIntraISR 用于多 CAN 消息的建议?

    BR

    Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay

    此项目是否处于内置发布模式以启用优化? 如果不是、您可以更改为"发布"模式并检查其是否解决了您的问题?

    您能否共享您的项目、以便我可以在我的结尾复制并检查它。

    此致

    Sri Vidya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Sri Vidya

    项目是在“发布”模式下构建的, 并且未启用优化。

    我们发现根本原因是具有错误帧的 CAN 总线。   

    我们将尝试通过检查 BUSOFF 标志来解决此问题。

    BR

    Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、将等待您的结果。

    此致

    Sri Vidya