Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD263
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD263
您好!
我正在使用 TMDSCNCD263评估板并尝试读取 ADC0 AIN0、但它无法正常工作。 我已经检查了引脚上的电压、它大约为10mV、但数字读数始终高于2400、也就是振铃。
ADC 设置为:
.base = CSL_CONTROLSS_ADC0_U_BASE、
.clkPrescale = ADC_CLK_DIV_4_0、
.resolution = ADC_resolution_12位、
signalMode = ADC_MODE_Single_ended、
.priMode = ADC_PRI_All_round_Robin、
.burstTrigger = ADC_TRIGGER_SW_ONLY、
.burstSize = 1、
.soNumber = ADC_SOC_NUMBER0、
触发= ADC_TRIGGER_EPWM0_SOCA、
通道= ADC_CH_ADCIN0、
.sampleWindow = 15、
等触发器= ADC_INT_SOC_TRIGGER_NONE、
我能够完美地读取 ADC0 AIN2、AIN4
谢谢
Baljeet