This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] AM2634:如何选择&设置具有锁步功能的双核?

Guru**** 2810365 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1131605/faq-am2634-how-to-choose-setup-the-dual-core-with-lockstep-feature

器件型号:AM2634
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig

大家好、我已经介绍了 AM2634双核和锁步概念的数据表和 TRM。

我很清楚这一概念、但从活动开始、我不确定如何将此配置或设置配置到我的目标硬件?  
也已使用 SysConfig 工具检查-未找到线索。

是否有人可以指导我如何单独开始项目的锁步模式功能(2个功能内核)和双核模式(4个功能内核)功能? 启动时或通过配置使用一段特殊代码?

提前感谢。

此致、

Sharmili Narayanamurthy