This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:移植用于 RM48和 SSC 生成的 EtherCAT 驱动程序

Guru**** 1543210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1060159/rm48l952-porting-ethercat-driver-for-rm48-and-ssc-generation

器件型号:RM48L952

尊敬的 TI:

我们尝试借助参考代码(将 Beckhoff ET1100与 TMS320 EMIF 连接 :https://www.ti.com/tool/TIDM-DELFINO-ETHERCAT#description )使用 FIDO5200 REM 开发 RM48 EtherCAT 接口(EMIF)在移植驱动程序时,会发现一些差异,如 EMIF 地址访问、MDIO 控制总线配置和从站堆栈代码实现。

我们使用 SSC 工具来生成 EtherCAT 从站堆栈代码、但由于 SSC 工具中未列出 RM48 MCU (Hercules)、我们考虑使用"TI C28xx with ET1100 ESC (ASYS 16 PDI)"并将其移植到 RM48 MCU。 但是、在导入配置文件(C28xx_Config)时、我们会遇到一个错误、如下所示。 我们拥有版本5.12和5.13的 SSC 工具。 您能否提供与上述版本兼容的 EtherCAT 配置文件。

您能否帮助将 EtherCAT 驱动程序移植到 RM48 MCU。

此致、

Nagaraju M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Nagaraju、

    很抱歉、我对 C28x 平台以及如何将 C28x 代码移植到 RM48器件不是很了解。