This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCPDT:时钟输入规格

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1290NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1058993/tm4c1290ncpdt-clock-input-spec

器件型号:TM4C1290NCPDT

团队、  

我的客户有以下关于 TM4C1290NCPDT 与外部时钟的使用的问题、该问题略超出规格。

MCU 将用于两种不同类型的有源天线。 我们目前正在设计中使用13MHz 时钟、但它给我们带来了许多射频频带上出现的杂散问题。 我们已经评估了5MHz 至25MHz 范围内的所有时钟选项、遗憾的是、所有这些频率都有谐波落在我们的频带内。  我们试验了使用26MHz 的 MCU、它在我们的频带下似乎非常适合我们。

您能否帮助我们与 TI 的任何人联系、帮助我们了解将26MHz 与此 MCU 配合使用的影响、或者是否存在任何可以接受的可能性。

此致、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    [引用 userid="35475" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum 1058993/tm4c1290ncpdt-clock-input-spect"]

    您能否帮助我们与 TI 的任何人联系、帮助我们了解将26MHz 与此 MCU 配合使用的影响、或者是否存在任何可以接受的可能性。

    [/报价]

    否、超过25MHz 规格是不可接受的。 该器件仅在规定的最大限值内进行测试/认证。 超出该规格、我们无法保证不会因不同工艺角、温度和电压的变化而出现故障。  您遇到问题的射频频带范围(MF、HF、VHF 等)是多少? 您是否可以使用滤波器来消除不需要的谐波? 同样、我们无法保证 任何超出规格的操作。 抱歉。