请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C1290NCPDT 团队、
我的客户有以下关于 TM4C1290NCPDT 与外部时钟的使用的问题、该问题略超出规格。
MCU 将用于两种不同类型的有源天线。 我们目前正在设计中使用13MHz 时钟、但它给我们带来了许多射频频带上出现的杂散问题。 我们已经评估了5MHz 至25MHz 范围内的所有时钟选项、遗憾的是、所有这些频率都有谐波落在我们的频带内。 我们试验了使用26MHz 的 MCU、它在我们的频带下似乎非常适合我们。
您能否帮助我们与 TI 的任何人联系、帮助我们了解将26MHz 与此 MCU 配合使用的影响、或者是否存在任何可以接受的可能性。
此致、
Aaron