This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2007:关于轻触时的 X +和 X -波形

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TSC2007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1115103/tsc2007-about-the-x-and-x--waveforms-when-lightly-touched

主题中讨论的其他器件:TSC2007

你好。
我正在考虑将 TSC2007用于我的 LCD。

我想知道 TSC2007的行为。
正常触摸时、PENIRQ、X +、Y +立即更改为0V。 (图1)

但是、当我轻触触摸触摸面板时、X +和 X -需要时间才能更改为0V。 (图2)

由于可以正常识别坐标、因此操作没有问题、但以下几点不确定。

(1)这种行为是否不应因 IC 的规格而发生?
(2)是否可能由于下降缓慢而出现问题? (例如,坐标被误识别)

根据这两个问题的答案、我认为我必须更改电路。

请回答以上两个问题

图1.

图2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您也可以共享原理图吗?

    下降速度较慢可能是由于屏幕所致、而不是由于触摸较弱的 X/Y 屏幕之间的连接较弱而导致的 IC。

    我不希望这会导致坐标读数出现问题

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的回答。

    感谢您的确认。

     

    我将向您发送原理图。 (图1)

     

    "由于 X / Y 屏幕之间的连接较弱、触摸较弱、因此不是 IC。"

    →由于 IC 的技术规格、当 PENIRQ 为低电平时、X +和 X -的电位不应该为0V?

    IC 的预期行为是否会在中途发生变化? (图2)

     

    提前感谢您。

    图1.

    图2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将在1天内回顾原理图并提供反馈。

    此致、
    Arthur  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好。
    检查原理图的进度如何? 
    需要更长的时间吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、明天我将提供反馈

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    由於调查似乎有困难,请立即告知我对以下两点的理解是否正确。

     

    ・在从 PENIRQ 传输到 X 坐标读数(红色箭头)的期间、沿图中所示的路径施加电压。 因此、由于接触电阻而产生的电势出现在 X 波形中。

    (即使发送了 PENIRQ、它也不会切换到图2所示的路由)

     

    ・获取坐标时(在红色箭头之后)、路线将切换为图2所示的路线、因此接触电阻不会影响坐标。

     

    很抱歉在今年的这个时候打扰您、但请确认。

    图1.

    图2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间,阿瑟被一个紧急项目占用了。 我可以发表一些意见。

    在原理图中、可能不需要串联49.9 Ω 电阻器。

    在图1中、器件正在查找屏幕上会触发 PENIRQ 输出的初始触摸。 在图2中、器件正在测量 X 坐标、并且 PENIRQ 功能已断开。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    感谢您的详细评论。

    插入了49.9Ω Ω 电阻器以实现突发保护。

    由于它远小于触摸面板的750Ω Ω 电阻、因此我们认为这一问题不会产生影响。

    我想确认以下几点。

    在从发送 PENIRQ 到读取 X 坐标(红色箭头)的这段时间内、当前流经哪条路线(图1或图2)?

    如果它沿着图1所示的路径流动、那么弱触时的缓慢下降是一种自然现象、即使在使用 IC 时也不会出现问题、对吧?

    这种现象是否会导致 IC 的使用出现任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图1显示了查找 PENIRQ 的器件。 图2是设备读取 X 坐标时的情况。 慢速下降正常、可能是由于触摸屏的属性、因此不会对设备造成任何问题。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。

    我想在下星期在公司内分享这一答案,并讨论是否采取措施对付这一现象。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、如果您有其他问题、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。
    我们今天进行了内部审查。 得出结论认为、使用此 IC 没有问题。
    非常感谢您的支持。 谢谢你。