Other Parts Discussed in Thread: TSC2007
你好。
我正在考虑将 TSC2007用于我的 LCD。
我想知道 TSC2007的行为。
正常触摸时、PENIRQ、X +、Y +立即更改为0V。 (图1)
但是、当我轻触触摸触摸面板时、X +和 X -需要时间才能更改为0V。 (图2)
由于可以正常识别坐标、因此操作没有问题、但以下几点不确定。
(1)这种行为是否不应因 IC 的规格而发生?
(2)是否可能由于下降缓慢而出现问题? (例如,坐标被误识别)
根据这两个问题的答案、我认为我必须更改电路。
请回答以上两个问题
。 
图1.

图2.