Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL2-RM57L, HALCOGEN
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL2-RM57L、 HALCOGEN
大家好、
以下是一个问题可能需要您的帮助:
使用 RM57芯片、演示板 LAUNCHXL2-RM57L 上的项目效果良好。 但是、通过在由自身开发的 PCB 中燃烧、启动时、它将报告 ESM 的组3 #52 CPU 全局错误、其中一个会报告53 CPU 全局奇偶校验故障。
演示板原理图的电源 AD、VSSAD 和基准电压 ADREFHI、ADREFLO 为3.3V 电源。 对于客户自己的设计、基准电压 ADREFHI、ADREFLO、是一个单独的3V 电源。 这是否是导致误差的可能原因?
您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。
此致、
樱桃