This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:CPU 互连子系统-全局错误

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL2-RM57L, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1065696/rm57l843-cpu-interconnect-subsystem-global-error

器件型号:RM57L843
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL2-RM57L、 HALCOGEN

大家好、

以下是一个问题可能需要您的帮助:

使用 RM57芯片、演示板 LAUNCHXL2-RM57L 上的项目效果良好。 但是、通过在由自身开发的 PCB 中燃烧、启动时、它将报告 ESM 的组3 #52 CPU 全局错误、其中一个会报告53 CPU 全局奇偶校验故障。  

演示板原理图的电源 AD、VSSAD 和基准电压 ADREFHI、ADREFLO 为3.3V 电源。 对于客户自己的设计、基准电压 ADREFHI、ADREFLO、是一个单独的3V 电源。 这是否是导致误差的可能原因?

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    全局错误可能由仲裁或协议转换或自检引起。 SCR 全局奇偶校验错误也可以在 CPU 自检后间歇性设置。

    请查看器件勘误表:

    器件#48 SCR 在 CPU 自检完成后生成全局奇偶校验错误。

    ADC 的电源或 ADC 的基准电平(ADREFHI、ADREFLO)不会生成互连全局错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    感谢您在这里的帮助!

    勘误表是否有任何代码示例? 在 HALCOGEN 生成的启动文件中不清除自检故障。

    GCLK 不能超过 HCLK、 使用 R5F 芯片时、它们可能希望更快。 GCLK 绝不能超过 HCLK? 以及如何在自检后改进 GCLK?

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    CPU STC 自检的最大时钟速率为110MHz。 您可以将 GCLK=110配置为 CPU 自检。 在 CPU 自检后、您可以将 PLL 配置为最大速度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    步骤是:将  GCLK 和 HCLK 配置为100、然后自检通过。 要重新配置 PLL,只需 执行 HALCOGEN 生成的 systemInit(),然后继续进行配置,对吗?

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是否可以知道有关上述问题的任何更新?

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="496057" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1065696/rm57l843-cpu-interconnect-subsystem-global-error/3945880 #3945880"]因此步骤是:将  GCLK 和 HCLK 配置为100,然后通过自检。 要重新配置 PLL,只需 执行 HALCOGEN 生成的 systemInit(),然后继续进行配置,对吗?[/quot]

    是的。