This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137-EP:在复位后跟踪错误计数

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137, TMS570LS1224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1064578/tms570ls3137-ep-keep-track-of-error-count-after-resets

器件型号:TMS570LS3137-EP
主题中讨论的其他器件:TMS570LS3137TMS570LS1224

您好!

多次出现某些错误后、我希望通过写入寄存器将 nERROR 引脚置为有效。 ESM 组中不存在错误。

每次出现错误时、我都会执行热复位、然后重试 检测错误的测试、在经过一定数量的错误计数后 、我会将 nERROR 置为有效。

如何在每次复位后跟踪错误计数?

是否有任何通用寄存器在复位后保存值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sagar、

      没有不受复位影响的通用寄存器。 换言之、复位将清除器件中几乎所有的寄存器、少数状态寄存器不是用户可写的。  

     我可以建议您使用 VIM RAM 或 NHET RAM 等未使用的外设 RAM 来存储您的错误计数。 当然、您也可以将错误计数保存在系统 SRAM 中、但您需要注意的是、如果您的 SRAM 接受 PBIST 内存测试、则在复位后、数据将在启动时擦除。 在这种情况下、在开始 PBIST 测试之前、首先将错误计数数据从 SRAM 移动到某些外设 RAM、然后启动 PBIST、然后在内存测试之后恢复数据。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、感谢您的建议。

    我正在尝试 VIM RAM 选项。 VIM RAM 地址范围为0xFFF82000至 0xFFF82FFF。 96个中断通道占用高达 0xFFF8217D 的地址。

    其余地址是我尝试使用的地址、但它们不可写。 是否可以 使用高于0xFFF8217D 的地址、或者它们是否受到保护/用于其他用途?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sagar、

     我刚刚尝试在0xFFF823FC 的 VIM RAM 中写入最后一个条目(第96个条目)、在 CCS 中将这个位置清零没有问题。  

     另外、请注意、我将不在办公室、明年才能回答任何涉及调试的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

       以下线程不建议在复位后使用 SRAM 数据:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/912602/tms570ls3137-non-volatile-ram-for-software-reset

    请建议在复位后使用 SRAM 存储和使用数据是否是可靠的方法?

     复位后对 SRAM 数据执行 CRC 是否会解决可靠性 问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     另一篇文章中的 QJ 在复位周期后谨慎使用 SRAM 中的数据、原因是在对 SRAM 执行写操作的过程中发生"不受控制"的复位事件会损坏存储器内容。 您将要执行的热复位是启动诊断的一部分、是由软件控制的事件。 因此、我相信您不会遇到内存损坏。 不受控制的复位的一个示例可能是 SRAM 写入操作过程中的外部逻辑产生 nRST 声明。 这可能会损坏内存。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    是的、 可以写入0xFFF823FC。

    但其思路是不使用为96个中断通道保留的 VIM RAM 区域、而是在该区域之后使用该区域(在 0xFFF8217D 至 0xFFF82400之间)。

    我观察到我们无法在区域 0xFFF8217D 中写入 0xFFF82400。 该区域 是否为其他区域保留?

    此外、请告知、 使用外设 RAM (VIM RAM)比使用 SRAM 有什么优势?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sagar、

     我尝试在 CCS 中修改 VIM RAM 中的最后一些位置、但没有发现问题。  

    [引用 userid="506163" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1064578/tms570ls3137-ep-keep-track-of-error-count-after-resets/3946278 #3946278"]此外,请告知 ,使用外设 RAM (VIM RAM)比使用 SRAM 有什么优势?

    我建议 VIM RAM 的原因是、如果你在启动时为 SRAM 运行 PBIST、SRAM 可被擦除、尽管对于 VIM RAM 也是如此、如果你启用 PBIST 来在 VIM RAM 上运行内存测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还应该说、我正在另一个器件 TMS570LS1224上进行测试、因为我目前没有 TMS570LS3137。 TMS570LS1224具有可支持128个通道的 VIM RAM、而 TMS570LS3137只有 VIM RAM 可支持96个通道。 这就是96个通道之外没有物理内存的原因。 但是、您仍然应该能够写入 VIM RAM 的最后几个位置、因为它们未被使用。