This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:无法从外部 PHY (ADIN1200)读取 PHY ID

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1065006/rm48l952-unable-to-read-phy-id-from-external-phy-adin1200

器件型号:RM48L952

尊敬的 TI:

我通过 MDIO 将 ADIN1200外部 PHY 用于 RM48。 我使用 RM48 EMAC 示例代码 读取 ADIN1200的 PHY ID (ADIN1200 (修订版0)(analogue.com))。 PHY1地址为"1"、PHY2地址为"3"。 但我无法读取外部 PHY 的 PHY ID。 请就此为我提供帮助。

此致、

Nagaraju M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Nagaraju、

    ADIN1200是否使用25MHz 时钟信号计时? 根据 PHY (SDIN1200)规范、最小 MDC 周期为180ns、PHY 的最大 MDC (MDCLK)为5.5MHz。 RM48器件的最大 MDCLK 为2.5MHz。 MDCLK 是否超出配置中的此有效范围(<2.5MHz)?