请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:RM48L952 尊敬的 TI:
我通过 MDIO 将 ADIN1200外部 PHY 用于 RM48。 我使用 RM48 EMAC 示例代码 读取 ADIN1200的 PHY ID (ADIN1200 (修订版0)(analogue.com))。 PHY1地址为"1"、PHY2地址为"3"。 但我无法读取外部 PHY 的 PHY ID。 请就此为我提供帮助。
此致、
Nagaraju M