This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家早上好、我使用 Tiva TM4C1294 ADC 转换器同时读取20个可用通道中的18个、 但是、在评估序列发生器步骤时、我意识到它们只允许我读取17个通道(SS0=8、SS1=4、SS2=4和 SS3=1)、如何同时读取20个通道、这是否可行?
您好 Adriano、
这将取决于您对"皮肤"的定义。 即使使用 ADC 序列、采样也是按顺序而非同时完成的。 这是一个单核 MCU、因此它无法在完全相同的时间内获取2个更少的18个通道的数据。 但是、如果您希望按顺序进行设置、则应该可以这样做。 您可以使用两个 ADC 模块。 从数据表中:
ADC0和 ADC1这两个模块共用相同的20个模拟输入通道。 每个 ADC 模块独立运行、因此可执行不同的采样序列、随时对任何模拟输入通道进行采样、并生成不同的中断和触发信号。
因此、您可以在 ADC0和 ADC1上拆分序列设置、以充分利用将进行顺序采样的 TM4C 的能力来满足此要求。
此致、
Ralph Jacobi