This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:TM4C1294NCPDT

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1061291/tm4c1294ncpdt-tm4c1294ncpdt

器件型号:TM4C1294NCPDT

大家早上好、我使用 Tiva TM4C1294 ADC 转换器同时读取20个可用通道中的18个、 但是、在评估序列发生器步骤时、我意识到它们只允许我读取17个通道(SS0=8、SS1=4、SS2=4和 SS3=1)、如何同时读取20个通道、这是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Adriano、

    这将取决于您对"皮肤"的定义。 即使使用 ADC 序列、采样也是按顺序而非同时完成的。 这是一个单核 MCU、因此它无法在完全相同的时间内获取2个更少的18个通道的数据。 但是、如果您希望按顺序进行设置、则应该可以这样做。 您可以使用两个 ADC 模块。 从数据表中:

    ADC0和 ADC1这两个模块共用相同的20个模拟输入通道。 每个 ADC 模块独立运行、因此可执行不同的采样序列、随时对任何模拟输入通道进行采样、并生成不同的中断和触发信号。

    因此、您可以在 ADC0和 ADC1上拆分序列设置、以充分利用将进行顺序采样的 TM4C 的能力来满足此要求。

    此致、

    Ralph Jacobi