This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MPU TI 建议

Guru**** 2382630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1055645/mpu-ti-recommendation

您好:

我的客户正在启动一个项目,现在他们正在为 控制器寻找 CPU, 附件是他 解决的初步需求。  请先看。

从早期研究中可以看出、相互接近的主流品牌解决  方案集中在 TI (am64x 系列)、Xilinx (FPGA-MPSoC 系列)、NXP (i.mx 8系列)等。另请查看您所代表的 TI 库是否有更好的选择。 此外,考虑到现时及未来1-2年的供应情况及趋势,有否其他甄选建议,谢谢。

e2e.ti.com/.../MPU-Requirement.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy、

    鉴于 EtherCAT 主站要求、我建议使用 AM57x 或 AM65x 系列器件。

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy、

    您还可以考虑使用 AM64x 系列器件来实现最具成本效益的解决方案。

    此致、
    Kyle