请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好:
我的客户正在启动一个项目,现在他们正在为 控制器寻找 CPU, 附件是他 解决的初步需求。 请先看。
从早期研究中可以看出、相互接近的主流品牌解决 方案集中在 TI (am64x 系列)、Xilinx (FPGA-MPSoC 系列)、NXP (i.mx 8系列)等。另请查看您所代表的 TI 库是否有更好的选择。 此外,考虑到现时及未来1-2年的供应情况及趋势,有否其他甄选建议,谢谢。