This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:将 EMIF 接口驱动程序移植到 REM EtherCAT 驱动程序库

Guru**** 2766275 points

Other Parts Discussed in Thread: RM48L952, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1053336/rm48l952-porting-emif-interface-driver-to-rem-ethercat-driver-library

器件型号:RM48L952
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

尊敬的 TI:

我们正在开发 MCU RM48L952、该器件使用 EMIF 并行接口与适用于 EtherCAT 的 ADI REM 开关(FIDO5200)集成。  我们从 ADI 获得了 REM 开关 EtherCAT 通用驱动程序、并为 MCU 生成了 HALCoGen EMIF 驱动程序。 但是、我们正在努力将 REM 开关 EtherCAT 驱动器与 EMIF 控制器移植。 我们在"REM 开关软件驱动程序用户指南"和"AN-1554 (修订版0)(analogue.com) "中发现、相同的 REM 开关(FIDO5200)已与 TI 具有 EMIF 接口的"TMS320F2807"移植并集成。 您能为使用 EMIF 接口和 REM 开关的"TMS320F2807"提供有关示例/参考文件/源代码的帮助吗? 或与 RM48L952 MCU 集成的任何方法/参考。  

感谢您的回复。

此致、

Nagaraju M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Nagaraju、

    我没有用于使用 REM 开关(FIDO5200)的 TMS320F2807代码。 你那是吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    否 我没有这个。 从 REM 应用手册( AN-1554 (修订版0)(analogue.com) )中,我发现 REM 开关与“TMS320F2807”配对并与 EMIF 连接。 我们无法获取用于使用 REM 开关的 MS320F2807源代码。 如果没有、您能帮我处理任何其他代码示例/参考、以便将 EMIF 和端口 REM 开关驱动程序库集成到 RM48 MCU 吗?

    此致、

    Nagaraju M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Nagaraju、

    如果您有该代码、我想为您查看该代码。 但我没有从头开始开发代码的带宽。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    昨天我获得了 TMS320F2837xD 的示例代码库。 但它适用于不同的 EtherCAT 开关(Beckhoff ET1100)。 您能不能帮助我们移植 RM48并将其与 REM 开关集成。

    https://www.ti.com/tool/TMDSECATCNCD379D#tech-docs

    http://www.ti.com/tool/TMDSECATCNCD379D

    驱动程序代码:

    https://www.ti.com/tool/TIDM-DELFINO-ETHERCAT#description

    此致、

    Nagaraju M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Nagaraju、

    您是否已为 TMS570 + Beckhoff ET 准备好硬件设置? 如何将 RM48x 板连接到 Beckhoff 板?  

    我只读了这个项目中使用的 EMIF 驱动程序和 SPI 驱动程序。 没有什么特别之处、您可以使用 HALCoGen 生成的驱动程序。 您需要根据您的硬件设置移植代码。 如果使用 EMIF 和 SPI 驱动程序有任何问题、我可以帮助您检查代码。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

     我们没有 TMS570 + Beckhoff ET 的硬件设置。 但我们已经设置了 RM48+ADI 的 REM 开关 FIDO5200。 我 将使用上述代码作为参考、因为对于 RM48、我们没有获得任何针对 RM48的 EtherCAT 实现的示例或参考。 我们尝试了用于 RM48硬件设置的移植器件、并且我们正在进行测试。 它不起作用。 可能是我们缺少了一些东西。 如果问题仍然存在、我们将再检查一段时间、并询问您的帮助。

    此致、谢谢

    Nagaraju M