请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCU-PLUS-SDK-AM243X Thread 中讨论的其他器件:SysConfig
您好!
让我确认 SDK 8_01_00_36的规格。
我尝试通过遵循"Examples_LWIP_ENET.html"使用 AM243x LP 执行 lwIP 演示。
然后、我可以在 PORT0 (J19连接器侧)确认 IP 地址、但无法在 Port1 (J18连接器侧)确认 IP 地址。
此演示能否仅适用于 PORT0?
(在上面的 html 文档中没有关于此内容的"注释"。)
此致、