This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCU-PLUS-SDK-AM243X:LwIP 示例

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1054959/mcu-plus-sdk-am243x-lwip-example

器件型号:MCU-PLUS-SDK-AM243X
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

让我确认 SDK 8_01_00_36的规格。
我尝试通过遵循"Examples_LWIP_ENET.html"使用 AM243x LP 执行 lwIP 演示。
然后、我可以在 PORT0 (J19连接器侧)确认 IP 地址、但无法在 Port1 (J18连接器侧)确认 IP 地址。

此演示能否仅适用于 PORT0?
(在上面的 html 文档中没有关于此内容的"注释"。)

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryuichi-San、

    AM264x LP 的 LWIP 示例仅使用 RGMII1。 您可以从 enet (CPSW)上的 example.syscfg 中看到它。 当然、您可以在 example.syscfg 中将其更改为 RGMII2以使用另一个端口。

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ming-San、您好!

    感谢你的答复。 我明白了!
    我不熟悉 SysConfig、我将对其进行研究并更改参数以执行另一个端口。

    BR、