This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
CCS 调试中有"系统复位"命令。
从工具栏中、"Run"=>"Reset"=>"System Reset"
它的实际复位源是什么?
当"系统复位"完成时、JTAG 连接会断开并重新连接?
谢谢、此致、
田志郎一郎
您好 QJ、
感谢您的澄清。
那么、可以通过"CCS 系统复位"观察勘误器件#56、对吧?
谢谢、此致、
田志郎一郎
您好 QJ、
[引用 userid="45190" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1053252/rm57l843-code-composer-studio-system-reset/3901165 #3901165]\n 刚刚选中、CCS "system reset"不会生成 ESM 2.2。 [/报价]可以仔细检查一下吗?
实际上、我的客户每次使用 CCS"系统复位"时都会观察 ESM2.2。
谢谢、此致、
田志郎一郎
尊敬的 Koichiro San:
我测试了20多次、确实获得了 ESM 2.2。
我断开 JTAG 连接、然后连接 JTAG、生成了 ESM 2.2。
您好 QJ、
谢谢!
我将要求客户不要使用 CCS"System reset"或在必要时应用权变措施。
谢谢、此致、
田志郎一郎