This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:Code Composer Studio:系统复位

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1053252/rm57l843-code-composer-studio-system-reset

器件型号:RM57L843

您好!

 CCS 调试中有"系统复位"命令。
从工具栏中、"Run"=>"Reset"=>"System Reset"  

它的实际复位源是什么?
当"系统复位"完成时、JTAG 连接会断开并重新连接?

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koichiro San:

    它用作 nRST。 按下"CCS 系统复位"按钮后、位7 (DBGRST)和位11 (EXTRST)被置位、但是只有位7在按下"nRST"按钮后被置位。

    JTAG 连接断开、然后重新连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    感谢您的澄清。

    [引用 userid="45190" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1053252/rm57l843-code-composer-studio-system-reset/3897238 #3897238"] JTAG 连接断开,然后重新连接。

    那么、可以通过"CCS 系统复位"观察勘误器件#56、对吧?

    谢谢、此致、
    田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Koichiro San:

    问得好。 但我不确定这是否是器件#56的情形之一。 在 CCS"系统复位"后、您是否看到 ESM 2.2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Koichiro San:

    刚刚选中、CCS"系统复位"不会生成 ESM 2.2。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    [引用 userid="45190" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1053252/rm57l843-code-composer-studio-system-reset/3901165 #3901165]\n 刚刚选中、CCS "system reset"不会生成 ESM 2.2。  [/报价]

    可以仔细检查一下吗?
    实际上、我的客户每次使用 CCS"系统复位"时都会观察 ESM2.2。

    谢谢、此致、
    田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Koichiro San:

    我测试了20多次、确实获得了 ESM 2.2。  

    我断开 JTAG 连接、然后连接 JTAG、生成了 ESM 2.2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    谢谢!
    我将要求客户不要使用 CCS"System reset"或在必要时应用权变措施。

    谢谢、此致、
    田志郎一郎