This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:编程连接器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC1G14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1053516/tms570lc4357-programming-connector

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:SN74AHC1G14

大家好、

如果 ARM10引脚可用于对上述模块进行编程、请提出建议。

这意味着如果是 nTRST、则间接要求使用 nRESET 引脚。

Vikas Dabas

印度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas、

    当 nTRST 信号被驱动为低电平时、ICEPick TAP 状态机被复位。 Icpick 使用 nTRST 的上升沿来锁存 DAP 配置。 当尝试通过 JTAG 连接到 MCU 时、nTRST 由外部 JTAG 仿真器驱动为高电平。 nTRST 不应被连接至 JTAG 接头的 nRESET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以执行此映射、但不确定是否正常工作:

    10引脚 ARM JTAG 接头有一个称为 GNDDetect 的引脚。 GNDDetect 是 目标板上的信号、用于指示 TAP JTAG 电缆是否已连接。

    在目标板上、通过电阻器将 GNDDetect 信号拉至3.3V、例如10千欧

    2.通过逆变器将 GNDDetect 信号连接到 MCU nTRST、例如 SN74AHC1G14

    当仿真器未连接时、nTRST 为低电平(内部下拉和外部反相器)。

    连接仿真器时、GNDDetect 被仿真器拉低、而 nTRST 被拉高。