Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC1G14
主题中讨论的其他器件:SN74AHC1G14
大家好、
如果 ARM10引脚可用于对上述模块进行编程、请提出建议。
这意味着如果是 nTRST、则间接要求使用 nRESET 引脚。
Vikas Dabas
印度
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC1G14
大家好、
如果 ARM10引脚可用于对上述模块进行编程、请提出建议。
这意味着如果是 nTRST、则间接要求使用 nRESET 引脚。
Vikas Dabas
印度
您可以执行此映射、但不确定是否正常工作:
10引脚 ARM JTAG 接头有一个称为 GNDDetect 的引脚。 GNDDetect 是 目标板上的信号、用于指示 TAP JTAG 电缆是否已连接。
在目标板上、通过电阻器将 GNDDetect 信号拉至3.3V、例如10千欧
2.通过逆变器将 GNDDetect 信号连接到 MCU nTRST、例如 SN74AHC1G14
当仿真器未连接时、nTRST 为低电平(内部下拉和外部反相器)。
连接仿真器时、GNDDetect 被仿真器拉低、而 nTRST 被拉高。