Thread 中讨论的其他部件:CC3235SF、 SysConfig
您好!
我想通过 UART 在嵌入式器件上刷写 CC3235SF、因为可通过定制 M12 (12引脚)连接器访问的引脚为 RxD、TxD、nRESET 和 GND。
测试证明命令行闪存在基于 Windows 的系统上正常工作。 (例如./SLImageCreatorimage program --file<image_file.sli> --port <ttl-usb com port> --script_path .)
这利用脚本将 UART DTR 线路作为复位信号触发。
遗憾的是、在 MacBook 上运行时、此确切命令似乎出现故障、我们需要使用 MacBook。 如下面给出的示例所示。 
是否要设置某些权限以使其在 Mac 上可操作? 我是否需要专用驱动程序来通过 UART 进行刷写(通过通用 FTDI 芯片)? 或者、这是否是 Uniflash 中的错误?
此致、
Daniel