This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想通过 UART 在嵌入式器件上刷写 CC3235SF、因为可通过定制 M12 (12引脚)连接器访问的引脚为 RxD、TxD、nRESET 和 GND。
测试证明命令行闪存在基于 Windows 的系统上正常工作。 (例如.
/SLImageCreator
image program --
file
<image_file.sli> --port <ttl-usb com port> --script_path .
)
这利用脚本将 UART DTR 线路作为复位信号触发。
遗憾的是、在 MacBook 上运行时、此确切命令似乎出现故障、我们需要使用 MacBook。 如下面给出的示例所示。
是否要设置某些权限以使其在 Mac 上可操作? 我是否需要专用驱动程序来通过 UART 进行刷写(通过通用 FTDI 芯片)? 或者、这是否是 Uniflash 中的错误?
此致、
Daniel
John、
我们目前正在使用 MacOS BigSur v11.6。 当前安装的 UniFlash 版本为 v6.4.0.3394。
此致、
Daniel
Daniel、您好!
这是仅在 Mac 设备上使用--port 命令的已知问题。 如果未指定端口,自动检测是否适合您?
可以肯定、您使用的是 UniFlash 的哪个版本?
此致、
Sarah
嗨、Sarah
遗憾的是、自动检测也不起作用。 这是因为我们使用通用 FTDI 芯片通过 UART 刷写器件。
您是否知道是否有时间线在 Mac 上修复此错误? 您能为我们提供解决方法吗? 目前、我们在 Mac 上使用 Windows VM 来解决此问题、但这不是我们的可持续解决方案。
我们使用的是最新版本的 Uniflash :v6.4.0.3394
提前感谢
此致
Hans Habraken
您好、Hans、
我从工具团队获得了两条反馈:
此致、
Sarah
嗨、Sarah
我们已经在使用--script_path 选项来控制 DTR 行、以便在刷写之前复位器件(DTR 行连接到 CC3235SF 的 RST)。 如果您使用--port 选项(如果我没有弄错),这也是一个必需的参数。 关于配置文件、 我在 uniflash 文档中找不到任何说明如何配置 此 auto_detect_ex_FTDI.json 文件的参考。 您是否已经从工具团队那里听到过更多澄清信息?
此致
Hans Habraken
您好、Hans、
我仍在等待澄清、但无法保证自动检测选项正常工作。 重置脚本是更好的选择。
您可以共享脚本吗? 请注意、对于 Mac、需要以下命令:
serial.serialposix.TIOCSBRK = 0x2000747b serial.serialposix.TIOCCBRK = 0x2000747a
此致、
Sarah
您好、Sarah、
我们修改了 power_off 和 power_on 脚本、方法是添加所需的命令、如您所说、这会产生积极影响。 添加后、iotctl 错误消失、 Uniflash 能够复位器件(POWER_OFF 脚本)、设置中断信号、启动器件(POWER_ON 脚本)并清除中断信号。 我们还看到 Uniflash 可以连接到器 件、但当器件收到存储列表时、我们现在会看到读取数据的超时错误、如此屏幕截图所示。
我们通过将逻辑分析仪连接到通用 FTDI 芯片的 RST、TxD 和 RxD 进行了进一步挖掘。
此图表明 、Uniflash 能够设置与器 件的通信、但在 Uniflash 清除中断信号后、RST 线路被下拉、我们看到超时错误。 我们在 Windows 上看不到这种行为:
在清除中断信号后、Uniflash 会与器件通信、并且不会发生复位。
以下是我们的开机和关机脚本:
import time import serial import sys print("[power_on_com.py] - Setting RTS(0) = high (deasserting nReset)") self.port.setRTS(0) serial.serialposix.TIOCCBRK = 0x2000747a print("[power_on_com.py] - done") print("\n")
import time import serial import sys print("[power_off_com.py] - Setting RTS(1) = low (asserting nReset)") self.port.setRTS(1) serial.serialposix.TIOCSBRK = 0x2000747b print("[power_off_com.py] - done") print("\n")
是否知道为什么在清除中断信号后 Uniflash 会下拉复位线?
此致
Hans Habraken
您好、Hans、
我正在与工具团队进行核实、我将在星期二之前向您提供最新信息。
我注意到 在示例脚本 中使用了两个 break 命令。 您能否检查这是否会改变行为?
此致、
Sarah
您好、Hans、
工具团队为默认 XDS 设备提供了两个脚本、希望它们能提供帮助。 请检查 您自己的脚本中的 break 命令、并让我知道这是否解决了您的问题。
此致、
Sarah
你好,Sarah
我尝试在 power_off 和 power_on 脚本中添加两个 break 命令、但我仍然遇到相同的问题。 我还尝试了 您为默认 XDS 设备提供的脚本。 但问题是我们不使用 XDS 设备、因此我们会看到以下错误:
错误:无法连接到 XDS110 (-260)。
检查与 XDS110的 USB 连接。
我们的脚本基本上与您的脚本相同、唯一的区别是您假设器件连接到 XDS110探针、因此 XDS110Reset 脚本可用于复位器件。 我们使用的是自定义 FTDI 芯片、因此我们不能选择使用 XDS110脚本。 这就是我们直接驱动 FTDI 芯片的 RTS#引脚以在 power_off 和 power_on 脚本中复位器件的原因。 FTDI 芯片的 RTS#引脚连接到 CC3235SF 的 RST 引脚。
奇怪的是、这种行为只发生在 Mac 上、而不发生在 Windows 上、这让我相信 Mac 的 Uniflash 实例上存在某种错误。
您对我们如何在 Mac 上实现此功能有什么其他想法吗?
此致
Hans Habraken
您好、Hans、
尽管这些脚本用于不同的闪存器件、但 它们已在 Mac OS 上成功测试。
您是否还在 Windows PC 上使用相同的自定义脚本? 您的其余设置是什么?
此致、
Sarah
您好、Sarah、
很抱歉我迟到了。
是的、我们在 Windows PC 上使用相同的脚本(减去仅 MAC 所需的两个额外命令)、这是完美的。 我创建了一个有关我们设置的可视化演示文稿:
我们的 macbook 通过 USB A 型连接与 FTDI 芯片连接。 如上所示、CC3235SF 芯片(用于闪存)的必要线路暴露在外并连接到 FTDI 芯片。
我还创建了一个图、以可视化 Uniflash 执行的步骤:
由于我们不使用 XDS 芯片来刷写器件、因此我们需要一种方法将 CC3235SF 芯片引导至引导加载程序模式。 我们选择使用 FTDI 芯片的 RTS#线来复位 CC3235SF。 如图所示、Uniflash 执行 power_off_com.py 脚本以关闭器件。 在这里、我们使用`self.port.setRTS(1)`将 FTDI 芯片的 RTS#引脚设置为低电平。 在第3步中、Uniflash 会发送一个中断信号以告知器件在引导加载程序模式下引导。 在步骤4中、我们在 power_ON_com_script 中定义将 FTDI 芯片的 RTS#引脚设置为高电平、以便器件能够引导和检测中断信号。 我们可以在日志中看到、Uniflash 能够检测到器件的 ACK 响应、但随后会发生问题。 步骤5后、Uniflash 会将 FTDI 芯片的 RTS#引脚设置回低电平、器件在此状态下会断电、无法建立与器件的连接。 可以使用逻辑分析仪捕获此行为:
将 RTS#引脚设置回低电平的这种行为仅在基于 MAC 的计算机上发生。 我们在基于 Windows 的计算机上看不到这一点:
希望这将捕获我们的设置的图像。 如果还有其他问题、请告诉我!
此致
Hans Habraken
您好、Hans、
我的一位同事将在这里寻求支持。 由于本周的假期、他们的回复可能会延迟。
此致、
Sarah
您好、Hans、
此问题是否已解决? 当前状态是什么?
你(们)好
否、我们在基于 MAC 的机器上仍然遇到此问题
已理解、我将在内部联系以了解 macOS 为何将 RTS#线路设置为低电平。
您好、Hans、
我可以确认、在 Uniflash/ImageCreator 中不会手动控制 RTS。 在我看来、macOS 正在处理此行。
可能起作用的一点是: 在 Windows 中、高级设置中有一个选项"关闭 RTS 时设置"。 MacOS 应提供类似的选项。
你(们)好
我在 MAC 上搜索了一个等效的“在关闭时设置 RTS”UI 选项,但我找不到它.... stty 命令可能会起作用、但该命令似乎在 MAC 上未正确执行。 我还不明白在 Linux 容器中运行我们的设置的想法、但在这里、我很快就陷入僵局、因为在 MAC 上使用 Docker 无法在容器中安装串行设备。
您好、Hans、
对于 Windows、有这样的设置、请参阅 FTDI 的以下文档: https://www.ftdichip.com/Support/Knowledgebase/index.html?setrtsonclose.htm
我不确定我们是否还有太多其他支持、因为这些问题不再与 TI 的工具和软件直接相关。