This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3134:我需要有关 TMS570LS31 HDK 上热敏电阻的帮助

Guru**** 2901510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1047247/tms570ls3134-i-need-help-with-thermistor-on-tms570ls31-hdk

器件型号:TMS570LS3134

您好!

你好。  我有一位客户正在使用 TMS570LS31 HDK、他需要有关此方面的帮助。 请查看下面他的查询以供您参考。 非常感谢

我正在使用 ADC 测量室温。 ADC 给出的结果约为1400-1500 (ADC 为12位)。 通过使用公式、我将计算 Rthermistor。 然后、当我检查查找表时、它对应于10-15度

这是非常低的。 我希望在20到25之间有一些东西

我的计算是正确的、但 ADC 会产生小结果、这是由其引脚上的模拟电压过低引起的。

你对我有什么建议?

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

     HDK 上热敏电阻的电阻在25°C 时为100千欧。 VCC 电源 VCCAD 默认为5V。 因此、在室温下、ADC 输入为3.3V/2 = 1.65V。

    采样值大约为1.65/5*4095=1351